我想强调两个问题,以提醒其他用户,因为这会导致很多人在这里划伤头部。
1)
我有几个controlCARD示例,其中SW1的填充方式不同。例如,有些方向朝上,而其他方向朝下。 这意味着对于某些controlCARD,1和0的向上和向下的含义不正确。 请注意,我拥有的所有controlCARD表面上都是R 1.3。
在F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015.pdf的2015.的原理图中确认了SW1的上下颠倒总体。

2)
如果我们假设SW1的上下颠倒总体是最新设计,那么最新文档(Delfino TMS320F2.8379万D controlCARD R 1.3 ,SPRUI76A 2019年1月修订版)是不正确的。 交换机的物理标签分别为1,2和ON。 在反向状态下,位置2为GPIO72 (LH开关),位置1 GPIO84 (RH开关),与手册中的表2相反。

为了避免混淆并包含SW1人口的所有变化,我认为SPRUI76A应仅提及LH,RH和ON,避免提及Up,Down,0和1。 例如: