This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:F2837xD controlCARD SW1文档出现错误

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090963/tms320f28379d-f2837xd-controlcard-sw1-documentation-appears-incorrect

部件号:TMS320F2.8379万D

我想强调两个问题,以提醒其他用户,因为这会导致很多人在这里划伤头部。

1)

我有几个controlCARD示例,其中SW1的填充方式不同。例如,有些方向朝上,而其他方向朝下。 这意味着对于某些controlCARD,1和0的向上和向下的含义不正确。 请注意,我拥有的所有controlCARD表面上都是R 1.3。

在F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015.pdf的2015.的原理图中确认了SW1的上下颠倒总体。

2)

如果我们假设SW1的上下颠倒总体是最新设计,那么最新文档(Delfino TMS320F2.8379万D controlCARD R 1.3 ,SPRUI76A 2019年1月修订版)是不正确的。 交换机的物理标签分别为1,2和ON。 在反向状态下,位置2为GPIO72 (LH开关),位置1 GPIO84 (RH开关),与手册中的表2相反。

为了避免混淆并包含SW1人口的所有变化,我认为SPRUI76A应仅提及LH,RH和ON,避免提及Up,Down,0和1。 例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier

    感谢您的注意。 请提供两块板的照片,这些板上的开关安装方向相反,我将与装配室进行交谈。

    最初避免使用"开"和"关",以避免与原理图中所示的反向逻辑电平混淆。 开关的"ON (开)"位置实际上是逻辑0,反之亦然。  

    位置1和位置2不应切换,这是一个装配问题,我将努力解决。尽管添加LH和RH确实使这与开关的装配方向无关。

    此致,
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您调查Cody。

    请2000请提供109.0963万提供两2.8379万两个2837个主4.0313万主板4.0313万板的照片

    根据要求,请在下面拍照。 请注意,颜色的差异不能用于切换反转,因为 我还有一个蓝色的反转SW1。 事实上,颜色是否意味着什么?

    最初2000最初避免109.0963万避免了2.8379万了在2837在原理404.0313万原理图4.0313万图中使用“开”和“关”,以避免混淆。

    是的,我可以看到原理,但"开"和"关 "仍然 显示在表1中,并且不可避免地仍然显示在开关中。

    上面的位置1和2也与开关标记不匹配。

    位置2000位置1109.0963万1和2.8379万和位置2837位置24.0313万2永远404.0313万永远不能切换,这是一个组件的地址[/报价]

    同意,但由于1和2打印在交换机上,我看不出这是如何避免的。 在这种情况下,更改手册会更容易。 如果仍有板材混合,最安全的方法是放弃1\2而选择LH\RH。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已开始与制造商合作进行纠正。 感谢您的反馈。