This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:IDDK开发套件LEM传感器过电流保护阈值

Guru**** 2864930 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, DRV8305, BOOSTXL-3PHGANINV, INA240, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092042/tmdxiddk379d-iddk-development-kit-lem-sensor-overcurrent-protection-threshold

部件号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8301DRV8305BOOSTXL-3PHGANINVINA240DRV8301

大家好,

客户在我们的文档中发现一些错误:

如上所示, LEM过流保护阈值为11A。  

此电路部分如图所示,原始侧电流11 A时的传感器输出计算如下:

LTS 6-NP:(11 / 3)* 0.625 + 2.5 = 4.792V

CAS 6-NP:11 * 2 * 0.1042 + 2.5 = 4.792V

4.792V级后操作需要倍增0.66 ,即4.792 * 0.66 = 3.1.6272万V。 此电压值与后续比较电路设置的3.1565 -V阈值基本相同:

但是,对于电流传感器,4.792V超出传感器输出的线性范围:

问题: 文档中描述的LEM传感器过流保护阈值11A是否有任何问题?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    我正在查看这些详细信息,并将很快回复给您。

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    客户提及的内容看起来有效。 霍尔传感器饱和11A,随后的跳闸可能/也可能不会发生(它确实位于边界上)。 可通过更改如下所示的TrpRef电阻分压器来设置和降低跳闸电流。 在TrpRef为~3.05V的情况下,可以设置的最大跳闸电流理想为~10.2A。

    我将提交一个TT以改进文档。

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    感谢您的确认。

    另外,请注意,我们可能会出现一些相同的错误,我们应该查看:

    1)。 BOOSTXL-DRV8301:  内置检查放大器的字符如下所示:

    当前采集部分的设计如下:

    采样阻力为10 mohm,中点是1.65 V AD采集范围的一半,内部可编程增益8301设置为10。 因此,此处的采集范围为16.5A * 0.01ohm * 10 = 1.65V,设计为0至3.3V时为±16.5A。 但是,根据检查放大器的输出线性范围,此处的设计显然也超出了放大器的线性输出范围。

    2) BOOSTL-DRV8305: 当前采集部分的设计如下:

    采样电阻器为7 mohm,中点是1.65 V AD采集范围的一半,内部可编程增益8305设置为10。 因此,此处的收集范围为20A * 0.007ohm * 10 = 1.4V,设计为±20A,用于0.25V至3.05V。

    DRV8305检测放大器的字符如下所示:

    在+20A时不超过线性区域,但在-20A时,超出操作区域的线性区域(小于0.3 V)。

    3) BOOSTXL-3PhGaNINV: 当前采集部分的设计如下:

    样品电阻为5 mohm,中间点AD采集范围的一半为1.65 V,采用20因子比的INA240A1。 因此,采集范围为16.5A * 0.005ohm * 20 = 1.65V,设计为±20A (0V至3.3V)。 电路中INA240的VS = 3.3 V

    INA240的输出摆幅受VS的限制,因此不能满足16.5 -A 3.3 -V设计。

    上述三个开发套件的问题相同,请帮助确认。 谢谢。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    Kevin目前不在办公室。  他应该在本周结束时回到你的位置。  

    感谢您的耐心等待。

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lori:

    感谢您的消息,期待您的回复。

    此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    我仍在查看这些详细信息,在获得答案后,我需要尽快回复您。

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    理解并感谢您。

    此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    感谢您的耐心等待!

    以下是回应-

    1. BOOSTXL-DRV8301最多只支持10ARMS (14APEAK)。 电流测量的标度为±16.5A,仅用于显示计算结果。 因此,相对于1.65V的VREF,输出电压将为±1.4V。 输出电压摆动范围为0.25V至3.05V。 因此,低回转0.25V仍将低于0.3V,这超出了DRV8301的内部并联放大器的规格。 我将创建Jira标签以改进文档。请注意,现有电流范围仍可用于板载外部放大器,如下所示。

    2. BOOSTXL-DRV8305–与第1节中提到的类似问题。 我将创建Jira TT以提高这一点。

    3. BOOSTXL-3PhGaNINV–与1中提到的外置放大器INA240A类似的问题。 我将创建Jira TT以提高这一点。

    此致,

    Sumit Patil