This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万C-Q1:tms320f28.0049万c

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1098608/tms320f280049c-q1-tms320f280049c

部件号:TMS320F28.0049万C-Q1

您好,

 我 正在 使用带霍尔效应传感器的PMSM电机控制。  

我使用FOC算法来进行速度回路和电流回路。

我得到的是非正弦输出电流波形,它应该是正弦波形。  

哪个因素导致了此非正弦电流。

PWM频率- 20kHz

ISR为- 50用户。

读取霍尔效应传感器()

克拉克()

公园()

慢速循环(PI)

扭矩(PI)

ID (PI)

反向驻车()

svpwm()

读取速度()

}

请帮助我解决此问题

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    专题专家今天休假。 预计2天后会有回复。

    此致,

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我建议检查接线(霍尔传感器和电机相位)。 3个霍尔传感器必须以正确的顺序和位置连接...

    有时,如果接线不正确,我会有这样的电流波形(使用非TI微控制器的正弦驱动)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将霍尔传感器信号转换为转子角度? 感应角度是连续值,还是仅六个不同值? 如果您使用的转子角度仅为每个霍尔传感器6个不同值,则当前波形是正确的。

    您可以尝试使用CCS中的Datalog with Graph工具,PWMDAC或DAC来监控转子角度,以帮助您找到根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     感谢您的回复。

    我得到的转子角度是6个不同的值。

    快速 估算器是否有助于改善当前波形?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 带FAST的无传感器FOC将驱动正弦电流波形的电机。