主题中讨论的其他部件:C2000WARE
您好,
我正在与F2.8388万D合作,其中CPU1和CPU2的应用是在Matlab/Simulink (C2000支持包)中开发的,CM应用是在CCS (11.1)中使用C代码开发的。
为了进行测试,我首先在CPU1的CCS中创建了一个小应用程序,它只为CM配置GPIO,然后一直闪烁LED。 我创建了调试配置以加载并运行此应用程序和CM应用程序,这很好。
我还在Simulink中创建了一个小型CPU1应用程序(LED闪烁),当在Simulink中使用"构建和部署"时,它在目标上运行正常。
然后在CCS调试配置中,我将CPU1程序更改为Simulink生成的*.out文件。 很遗憾,这不奏效。 启动CPU1后,状态显示"(正在运行-目标上发生重置)",CM状态显示"(正在重置)"。
如何才能实现此功能? 是否还有其他需要更改的调试配置设置? 在CCS中调试M4 CM时,我能够在CPU1和CPU2上加载并运行Simulink应用程序,这对于进一步的开发非常重要。
此致,
Arjan