This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好E2E:
请帮助我们的客户解决TMS320F2.8335万 GPIO遇到的问题,以下是完整的查询:
此致,
卡洛
我将在本设备上与专家进行循环。
NIMA
您好,
我看到测试过的代码,但我有一些问题。 当显示"50ns Delay between two GPIO (两个GPIO之间的延迟为50ns)"时,这是两个GPIO上升之间的测量时间,还是GPIO上升需要多长时间? 如果是前者,可能是由于多种原因,最重要的原因是编译代码的位置。 如果代码在闪存上运行,则每个周期至少有5种等待状态,这可能会延迟指令之间的时间。 如果代码在RAM上运行,您可以显示反汇编,以帮助阐明CPU级别上发生的情况。
由于代码的运行方式(如果不满足条件,则需要刷新管道)等原因,带while循环的代码本身就会更长。这是C代码,并且固有 的优化程度不会像汇编那样。 如果您发现50 ns和150 ns的时间是指什么,请告诉我。
Omer
您好,Omer:
请参阅我们客户的回复:
它是指两个GPIO上升之间的测量时间,可在附件中找到。 此外,我可以简要描述我对DSP的需求,即我需要根据附件中显示的两个输入脉冲控制PWM。 因此,我非常关注GPIO输入捕获和输出生成的延迟。 GPIO输入和输出似乎都存在延迟问题。 我知道检测GPIO和生成PWM的中断方式将更加耗时。 如果可能,是否有实现快速GPIO检测和生成的最佳解决方案?
此致,
卡洛
您好,
为了说明 这一点,F2833x器件的数据表在7.9 .GPIO.1.1 (4.1 第50页)一节中指出,GPIO上升/下降的最大时间为8 ns。 这并不意味着一个GPIO下降和另一个GPIO上升需要8 ns,这意味着当GPIO降低或升高时,单个转换最多需要8 ns。 因此,考虑到我在上一篇关于闪存和其他汇编指令的文章中所说的,由于使用C编译器,50 ns延迟是合适的。
要将GPIO与ePWM配合使用以提高效率,您可以 设置ePWM跳闸区域子模块,使GPIO直接影响ePWM,而无需ISR延迟。 如果您需要,我可以在ePWM SME中进行循环,以帮助进一步详细解释。
此致,
Omer Amir
您好,Omer:
非常感谢! 我已根据您的建议再次检查了代码和GPIO。 还有几个问题:
ePWM:
1.虽然 ePWM是控制PWM的最佳方式(我 也经常使用),但它不能处理我现在遇到的实际情况,即PWMH和PWML期间 都 由输入脉冲决定,如上图所示。 那么,您认为ePWM是否具有 这样 的功能,仅根据输入触发信号生成PWM?
代码时间:
2.1 最大上升/下降时间8ns对50ns延迟没有影响,因为我测量的时间 基于 GPIO开始上升或下降的起点, 如上图所示;
2.2 I已检查了拆卸,代码'GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO5 =1'采用了由CCS测量的4个系统时钟,其中包括两个汇编代码。 因此 ,它似乎需要 4*6.3ns。
2.3 我对'如果代码在闪存上运行,每个周期至少有5个等待状态'感到困惑,那么您是否意味着每段汇编代码还要消耗5个系统时钟? 如果是这样,那将是非常接线的。
王磊,您好!
1.我可以通过ePWM专家来更好地回答这个问题。
2.1 我不确定我要传达的内容是否清晰,因此我在下面插入了一个图表,显示了我的意思。 根据F2833x数据表,上升/下降时间最多应为8 ns (请参阅下面列出的部分和页码)。 如果这是您正在做的事情,请向我展示示波器图像,其中此过渡需要50 ns。 图中未说明时间T,因为这取决于代码的编译方式/编译位置(下面列出的切换时间是切换单个GPIO的时间,而不是将一个高调到另一个低调)。
2.2 线路 'GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO5'是清除GPIO位的最优化指令,如您所见,但 由于指令集,这仍需要1个周期以上。
2.3 是的,在闪存上运行代码本身就较慢。 查看器件的数据表,这就是我发现的(请参阅 数据表7.9 .7.5 部分的表7-4,第95页);系统时钟频率为150 MHz时,有5页/随机等待状态。
如果还有其他问题,请告诉我,我一定会联系ePWM专家,帮助回答您的第一个问题。
此致,
Omer Amir
王磊,您好!
1.</s>406.7524万 虽然 ePWM是控制PWM的最佳方式(我 也经常使用),但它无法处理我现在遇到的实际情况,即PWMH和PWML期间 都 由输入脉冲决定,如上图所示。 那么,您认为ePWM是否具有 这样 的功能,仅根据输入触发信号生成PWM? [/引述]遗憾的是,没有内在方法可以根据输入脉冲更改PWM的输出。 您需要实施一个变通办法,以根据脉冲本身更改PWM输出。 另一个选项是为这些GPIO实现外部中断,然后在ISR内执行操作限定符Continuous软件强制 或跳闸区域软件强制以更改PWM输出。
此致,
Marlyn
感谢您的考核。 正如我之前所预期的,嵌入式ePWM没有此类功能。 至于中断的方式,它将导致输入脉冲触发的PWM的明显延迟。
此致,
LEI
1.感谢您的被动态度,耐心回答。
2.我已重新澄清如下:
3.是的。 GPIO寄存器的操作似乎比其他寄存器的操作慢。
4.我认为等待状态 并不是每条指令都跟着,否则在闪存上运行的DSP将会非常慢。 一般而言,闪存上运行的代码是否比ROM上运行的代码慢,对吗?
Lei您好!
2.根据图表,根据数据表,50 ns仍不是任何东西,而是转换,因此,如果运行在闪存之类的设备上,这似乎是合适的 (解决此问题的唯一方法是在RAM上运行程序,并仔细检查生成的反汇编是否尽可能地优化)。
4.如果您是从闪存运行程序,则每个指令上都有等待状态。 这是因为每个指令都需要从闪存中提取,因此会产生等待状态罚分。 要回答您的问题,一般情况下,闪存速度通常比RAM/ROM慢
此致,
Omer Amir
非常感谢。 与您讨论后,我似乎必须使用FPGA或CPLD。 非常感谢您的帮助,您现在可以关闭案例。