This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:使用TMS320F2.8379万D的电机控制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE, DRV8323, BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1089236/tms320f28379d-motor-control-using-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D
线程中讨论的其他部件: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARETMS320F28.0025万DRV8323LAUNCXL-F28.0025万CBOOSTXL-DRV8323RS

我正在将 TMS320F2.8379万D用于BLDC电机控制 应用。 我使用DRV832RX作为驱动器和功率级。 是否有任何与我的应用程序非常匹配的TI SDK示例代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RV832RX[/报价2000报价]108.9236万]</s>2.8379万 2.8379万

    似乎这个零件名称不正确。  没有使用DRV8323RS的TMS320F2.8379万D的示例。 您可以找到TMS320F28.0025万和 DRV8323RS的示例。

    您可以 下载并安装最新的MotorControlSDK。 有一个新的通用电机控制实验室,其中包括您所需的基于F2.8002万x的BLDC电机控制。 有关本实验的详细介绍可通过以下链接在实验用户指南中找到。 您可以按照指南将实验室移植到 您使用的TMS320F2.8379万D。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南:https://www.ti.com/lit/spruj26

    以下文件夹中的示例实验室项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_<version>\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x</s>2000 2.8002万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yanming,

    根据    通用电机控制实验室用户指南,我正在使用DRV8323RS评估TMS320F28.0025万。 完成硬件设置后,根据用户指南,我正在进行1级构建,但 运行代码时,我的变量值与用户指南的描述不匹配(图2-25)。 马达电压被正确感应,但变量'DotorVars_M1.ISRC'没有增加 ,我无法通过将'OtorVars_M1.FlagEnableRunAndIdentify'设置为1来启动马达。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO29 必须 连接 到LAUNCXL-F28.0025万C上的DRV8323启用引脚。 因此您需要将LAUNCHLL-F28.0025万C上的S2设置为(1:1)位置,GPIO28&GPIO29需要通过将S2的SEL1设置为1 (靠近USB仿真器)来路由到BP头。

    或者,您可以查看下面有类似问题的链接。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061562/launchxl-f280025c-universal-motor-control-lab-incremental-build-1-with-boostxl-drv8323rs-and-sensored-foc/3933543#3933543</s>2000 2000106.1562万28.0025万8323393.3543万393.3543万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 LAUNCHTXL-F28.0025万C上的S2位置更改为 (1:1)。 之后,正如您在 本票证中提到 的,用户需要修改ISR计数的代码以增加。  

    "...以下代码已在发行代码中删除。 如果需要,可以将其添加到motor1_drive.c文件的motor1CtrlISR()中。

    MotorVars_M1.ISRCount++;

    "

    我修改了此代码以增加ISR。 现在,计数器在递增,但电机仍不旋转。 用于观察数组[0] t的第一个元素的offset_V_SF与实验手册中的0.5 值相差很远。 此外,我注意到ePWM的表达式 与实验室建议的不同(1666与1250)。  

         

    谢谢!

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.不需要在制造级别1中连接电机,电机不会在此级别运行,

    2.电压偏移值仍然不正确,请按照实验指南,通过运行内部版本1的实验来检查bootxl和launchxl之间的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yanming,

    我尝试观察在外部示波器上构建的1级输出。 我正在探测DRV8323RS evalkit上J4的引脚(1,3**11),但我 无法  在这些引脚上看到任何PWM波形。 是否未生成PWM或我正在探测错误的针脚。

    反馈:

    实验指南中有大量的遗漏和更正。  到目前为止,使用此实验室文档的整个体验都非常令人沮丧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 实验室指南正在根据客户和FAE的反馈进行修订,并将很快更新。

    我似乎只有在使用Launchxl-f28.0025万C的DRV8323RS中缺少的内容可能是 Launchxl-f28.0025万C上的交换机S2设置。

    是的。 带有50 % 占空比的PWM信号应探测到引脚(1/3/4/5/6/11)。  

    请将直流电源(12V~40V)连接到 DRV8323RS 转换卡,并按照指南将 DRV8323RS安装到 Launchxl-f28.0025万C,请确保Booster -DRV8323RS嵌入 到Launchxl-f2800C的右侧(J1/J3和J2/J4,靠近USB连接器),方向正确。

    在 BOOSTXL-DRV8323RS上:

    • 确保按照以下说明完成以下项目,然后将BOOSTXL-DRV8323RS连接LAUNCXL-F28.0025万C的J1/J3和J4/J2
      • 使用47nF电容器填充C9,C10和C11。
      • 弯曲LAUNCXL-F28.0025万C90的J3-29和J3-30度,使其不连接到BOOSTXL-DRV8323RS。

     在LAUNCXL-F28.0025万C上:

    • 确保如下所述设置LAUNCHXL-F28.0025万C上的开关
      • 对于S2,将左侧开关向上(1)定位,将GPIOs 28和29路由到BoosterPack连接器,将右侧开关向上(1)定位,将GPIO 16和17路由到虚拟COM端口。
      • 对于S3,向下放置左侧开关将GPIO24向下拉至逻辑0,向上放置右侧开关将GPIO32向上拉至逻辑1,将F28.0025万C置于等待启动模式,以降低连接问题或之前加载的代码执行的风险。
      • 对于S5,将左侧开关向下放置,以将J12上的编码器接口分配给Q1至J12,将右侧开关向下放置,将J13上的霍尔传感器接口分配给Q2至J13。

    在实验室项目中:

    • 确保在 项目属性中定义了宏符号"motor1_fast"。
    • 将"motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify"设置为1以运行实验
    • 检查"motorVars_M1.faultMtrUse.all"是否等于"0",如果不是,则在此变量中设置了什么值或位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yanming,  

    感谢您的回复。 我能够将实验室运行到2级,然后旋转电机。 为什么  我观察到其中一个阵列元件的电流和电压偏移不同。 其中一个阶段的不同偏移会产生什么后果? 我是否需要删除此偏移量,然后才能转到3级和4级构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagbir,

    希望让您知道,TI的明天是美国假期。  请在周一结束前收到我们的下一个回复。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果为电压感应设置了正确的ADC通道,并且电容器已安装在增压器逆变器板上,请检查ADC配置。 偏移校准值应与实验中显示的值相似。

    如果要使用快速算法运行实验室,这些偏移必须正确,否则,您无法使用4级运行电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想使用不同的BLDC电机。 需要修改实验练习中的哪些文件才能使用不同的马达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 电机数据表设置/更改"user_mtr1.h"中的右侧电机参数。 并非所有参数都是必需的,请按照实验室指南更改相关参数。

    #define user_motor1_type motor_type_pm
    #define user_motor1_NUM_pole_pairs (4)
    #define user_motor1_rrr_Ohm (空)
    #define user_motor1_Rs_Ohm (0.4.52883422亿f)
    #define user_motor1_LS_d_H (0.0.0148万176361f)17.6361万)
    #define user_motor1_LS_q_H (0.0.0148万176361f)17.6361万)
    #define user_motor1_rate_fluone_vpHz (0.0401013345f)
    #define user_motor1_magniting_current_A (空)
    #define user_motor1_RES_EST_CURRENT_A (1.5f)
    #define user_motor1_IND_EST_CURRENT_A (-1.0f)
    #define user_motor1_MAX_current_A (6.0f)
    #define user_motor1_flue_exc_FREQ_Hz (40.0f)
    #define user_motor1_NUM_ENC_SLOTS (1000)
    #define user_motor1_inerty_Kgm2 (7.0.6154万e-06)

    #define user_motor1_FREQ_NEARZEROLIMIT_Hz (5.0f)// Hz

    #define user_motor1_rated电压_V (24.0f)
    #define user_motor1_rate_speed_Krpm (3.0F)

    #define user_motor1_FREQ_min_Hz (9.0f)// Hz
    #define user_motor1_FREQ_MAX_Hz (600.0f)// Hz

    #define user_motor1_FREQ_low_Hz (5.0f)// Hz
    #define user_motor1_FREQ_hate_Hz (300.0f)// Hz
    #define user_motor1_vol_min_V (5.0f)//电压
    #define user_motor1_vol_MAX_V (24.0f)//电压

    #define user_motor1_force_delta (0.05f)// a
    #define user_motor1_align_delta (0.01f)// a
    #define user_motor1_flue_current_a (0.5f)// a
    #define user_motor1_align_current_a (1.0f)// a
    #define user_motor1_startup_current_A (3.0F)// A
    #define user_motor1_Torque_Current_A (2.0f)// a
    #define user_motor1_over当前_A (6.5f)// a

    #define user_motor1_Brake当前_A (1.0f)// A
    #define user_motor1_Brake时间延迟(1.2万U)// 60s/5ms

    #define user_motor1_speed_start_Hz (30.0f)
    #define user_motor1_speed_force_Hz (25.0f)
    #define user_motor1_ACCEL_START_Hzps (10.0f)
    #define user_motor1_ACCEL_MAX_Hzps (50.0f)

    #define user_motor1_speed_fs_hz (3.0F)

    //仅适用于编码器
    #define user_motor1_ENC_POS_MAX (user_motor1_NUM_ENC_SLOTS * 4 - 1)
    #define user_motor1_ENC_POS_OFFSET (668)

    //仅适用于ESMO
    #define user_motor1_KSLIDE_MAX (0.75f)//
    #define user_motor1_KSLIDE_MIN (0.15f)

    #define user_motor1_PLL_KP_MAX (6.75f)//
    #define user_motor1_PLL_KP_min (0.75f)
    #define user_motor1_PLL_KP_SF (5.0f)

    #define user_motor1_BEMF_threshold (0.5f)
    #define user_motor1_BEMF_KSLF_FC_Hz (1.0f)
    #define user_motor1_THETA_OFFSET _SF (1.0f)
    #define user_motor1_speed_lpf_fc_hz (200.0f)

    //用于是- BLDC
    #define user_motor1_ramd_start_Hz (3.0F)
    #define user_motor1_ramd_end_Hz (30.0f)
    #define user_motor1_ramd_delay (5)

    #define user_motor1_ISBLDC_INT_MAX (0.015f)
    #define user_motor1_ISBLDC_INT_MIN (0.010f)

    //用于Rs在线校准
    #define user_motor1_RSONLINE_WAY_TIME (6万U)// 5m5/300s (5毫秒基准)
    #define user_motor1_RSONLINE_work _time (2.4万U)//2min/120s at 5ms base

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yanming,

    我正在使用自己的电机运行构建级别2。 我已 根据电机数据表修改了"user_mtr1.h"。  我收到以下错误标志。 任何见解都将有所帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种控制算法? 如果要获得正确的反馈速度,您必须设置正确的电机参数。

     如果motorVars_M1.faultMtrUse.all等于0,则无需注意motorVars_M1.faultMtrPrev中的设置值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我已正确输入我的电机参数。 我正在使用快速算法,根据实验室的2级构建,使用V/F,I/F控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述,检查ADC是否正确配置了电流和电压感应的正确通道。 似乎未在项目中正确配置它。  电压偏移不正确,因此相位电压反馈信号不正确,无法估计电动机的速度和角度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    //#############################################################################
    // $TI Release: MotorControl SDK v4.00.00.00 $
    // $Release Date: Thu Feb 17 18:05:20 CST 2022 $
    // $Copyright:
    // Copyright (C) 2017-2019 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    //
    // Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    // modification, are permitted provided that the following conditions
    // are met:
    //
    //   Redistributions of source code must retain the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    //
    //   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    //   documentation and/or other materials provided with the
    //   distribution.
    //
    //   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    //   its contributors may be used to endorse or promote products derived
    //   from this software without specific prior written permission.
    //
    // THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
    // "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    // LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    // A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
    // OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    // SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
    // LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    // DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    // THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    // (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    // OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    // $
    //#############################################################################
    
    #define USER_MTR1_H
    
    //
    //! \file   /solutions/universal_motorcontrol_lab/common/include/user_mtr1.h
    //! \brief  Contains the user related definitions
    //!
    //
    
    //*****************************************************************************
    //
    // If building with a C++ compiler, make all of the definitions in this header
    // have a C binding.
    //
    //*****************************************************************************
    #ifdef __cplusplus
    extern "C"
    {
    #endif
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! \defgroup USER USER
    //! @{
    //
    //*****************************************************************************
    
    //
    // the includes
    
    // modules
    #include "userParams.h"
    
    #include "user_common.h"
    
    
    // *****************************************************************************
    // the defines
    
    //------------------------------------------------------------------------------
    
    //#define BSXL8323RS_REVA
    //! \brief Defines the nominal DC bus voltage, V
    //!
    #define USER_M1_NOMINAL_DC_BUS_VOLTAGE_V         (48.0f)
    
    //! \brief Defines the maximum voltage at the AD converter
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V         (57.52845691f)
    
    //! \brief Defines the analog voltage filter pole location, Hz
    #define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz           (680.4839141f)     // 47nF
    
    //! \brief Defines the maximum current at the AD converter
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A         (47.14285714f)     // gain=10
    
    //! \brief ADC current offsets for dc-link
    // the dc-link offset current for BSXL8323RS_REVA
    #define USER_M1_IDC_OFFSET_A            (USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A / 2.0f)
    
    //! \brief ADC current offsets for A, B, and C phases
    #define USER_M1_IDC_OFFSET_AD           (2048.0f)
    
    #define USER_M1_IDC_OFFSET_AD_MAX       (USER_M1_IDC_OFFSET_AD + 100.0f)
    #define USER_M1_IDC_OFFSET_AD_MIN       (USER_M1_IDC_OFFSET_AD - 100.0f)
    
    //! \brief ADC current offsets for A, B, and C phases
    #define USER_M1_IA_OFFSET_AD    (2030.99646f)
    #define USER_M1_IB_OFFSET_AD    (2016.76001f)
    #define USER_M1_IC_OFFSET_AD    (2007.99329f)
    
    //! \brief ADC voltage offsets for A, B, and C phases
    #define USER_M1_VA_OFFSET_SF    (0.498977453f)
    #define USER_M1_VB_OFFSET_SF    (0.497419506f)
    #define USER_M1_VC_OFFSET_SF    (0.500700474f)
    
    //! \brief DC bus over voltage threshold
    #define USER_M1_OVER_VOLTAGE_FAULT_V        (54.5f)
    
    //! \brief DC bus over voltage threshold
    #define USER_M1_OVER_VOLTAGE_NORM_V         (52.5f)
    
    //! \brief DC bus under voltage threshold
    #define USER_M1_UNDER_VOLTAGE_FAULT_V       (8.0f)
    
    //! \brief DC bus under voltage threshold
    #define USER_M1_UNDER_VOLTAGE_NORM_V        (10.0f)
    
    //! \brief motor lost phase current threshold
    #define USER_M1_LOST_PHASE_CURRENT_A        (0.2f)
    
    //! \brief motor unbalance ratio percent threshold
    #define USER_M1_UNBALANCE_RATIO             (0.2f)
    
    //! \brief motor over load power threshold
    #define USER_M1_OVER_LOAD_POWER_W           (50.0f)
    
    //! \brief motor stall current threshold
    #define USER_M1_STALL_CURRENT_A             (90.8f)
    
    //! \brief motor fault check current threshold
    #define USER_M1_FAULT_CHECK_CURRENT_A       (0.4f)
    
    //! \brief motor failed maximum speed threshold
    #define USER_M1_FAIL_SPEED_MAX_HZ           (1500.0f)
    
    //! \brief motor failed minimum speed threshold
    #define USER_M1_FAIL_SPEED_MIN_HZ           (5.0f)
    
    //! \brief Defines the number of failed torque
    //!
    #define USER_M1_TORQUE_FAILED_SET           (0.000001f)
    
    // end of BSXL8323RS_REVA
    
    //------------------------------------------------------------------------------
    //! \brief ADC current offsets checking value for A, B, and C phases
    #define USER_M1_IA_OFFSET_AD_MAX    (USER_M1_IA_OFFSET_AD + 150.0f)
    #define USER_M1_IB_OFFSET_AD_MAX    (USER_M1_IB_OFFSET_AD + 150.0f)
    #define USER_M1_IC_OFFSET_AD_MAX    (USER_M1_IC_OFFSET_AD + 150.0f)
    
    #define USER_M1_IA_OFFSET_AD_MIN    (USER_M1_IA_OFFSET_AD - 150.0f)
    #define USER_M1_IB_OFFSET_AD_MIN    (USER_M1_IB_OFFSET_AD - 150.0f)
    #define USER_M1_IC_OFFSET_AD_MIN    (USER_M1_IC_OFFSET_AD - 150.0f)
    
    //! \brief ADC voltage offsets for A, B, and C phases
    #define USER_M1_VA_OFFSET_SF_MAX    (USER_M1_VA_OFFSET_SF + 0.05f)
    #define USER_M1_VB_OFFSET_SF_MAX    (USER_M1_VB_OFFSET_SF + 0.05f)
    #define USER_M1_VC_OFFSET_SF_MAX    (USER_M1_VC_OFFSET_SF + 0.05f)
    
    #define USER_M1_VA_OFFSET_SF_MIN    (USER_M1_VA_OFFSET_SF - 0.05f)
    #define USER_M1_VB_OFFSET_SF_MIN    (USER_M1_VB_OFFSET_SF - 0.05f)
    #define USER_M1_VC_OFFSET_SF_MIN    (USER_M1_VC_OFFSET_SF - 0.05f)
    
    //******************************************************************************
    //------------------------------------------------------------------------------
    //! \brief Vbus used to calculate the voltage offsets A, B, and C
    // =0.5*USER_M1_NOMINAL_DC_BUS_VOLTAGE_V
    #define USER_M1_VBUS_OFFSET_V  (0.5*USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V)
    
    
    //! \brief Defines the maximum negative current to be applied in Id reference
    //!
    #define USER_M1_MAX_NEGATIVE_ID_REF_CURRENT_A       ((float32_t)(-2.0))
    
    
    //! \brief Defines the number of pwm clock ticks per isr clock tick
    //!        Note: Valid values are 1, 2 or 3 only
    #define USER_M1_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK          (1)
    
    
    //! \brief Defines the number of ISR clock ticks per current controller clock tick
    //!
    #define USER_M1_NUM_ISR_TICKS_PER_CURRENT_TICK      (1)
    
    
    //! \brief Defines the number of ISR clock ticks per speed controller clock tick
    //!
    #define USER_M1_NUM_ISR_TICKS_PER_SPEED_TICK        (10)
    
    
    //! \brief Defines the number of current sensors
    //!
    #define USER_M1_NUM_CURRENT_SENSORS                 (3)
    
    
    //! \brief Defines the number of voltage sensors
    //!
    #define USER_M1_NUM_VOLTAGE_SENSORS                 (3)
    
    
    //! \brief Defines the Pulse Width Modulation (PWM) frequency, kHz
    //!
    #define USER_M1_PWM_FREQ_kHz        ((float32_t)(15.0f))
    #define USER_M1_PWM_TBPRD_NUM       (uint16_t)(USER_SYSTEM_FREQ_MHz * 1000.0f / USER_M1_PWM_FREQ_kHz / 2.0f)
    
    //! \brief Defines the Pulse Width Modulation (PWM) period, usec
    //!
    #define USER_M1_PWM_PERIOD_usec     ((float32_t)1000.0/USER_M1_PWM_FREQ_kHz)
    
    
    //! \brief Defines the Interrupt Service Routine (ISR) frequency, Hz
    //!
    #define USER_M1_ISR_FREQ_Hz         (USER_M1_PWM_FREQ_kHz * (float32_t)1000.0 / (float32_t)USER_M1_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK)
    
    //! \brief Defines the SFRA sampling, Hz
    //!
    #define MOTOR1_SAMPLING_FREQ_HZ     USER_M1_ISR_FREQ_Hz
    
    
    //! \brief Defines the Interrupt Service Routine (ISR) period, usec
    //!
    #define USER_M1_ISR_PERIOD_usec     (USER_M1_PWM_PERIOD_usec * (float32_t)USER_M1_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK)
    
    
    //! \brief Defines the direct voltage (Vd) scale factor
    //!
    #define USER_M1_VD_SF               ((float32_t)(0.95f))
    
    
    //! \brief Defines the voltage scale factor for the system
    //!
    #define USER_M1_VOLTAGE_SF          (USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V / 4096.0f)
    
    //! \brief Defines the current scale factor for the system
    //!
    #define USER_M1_CURRENT_SF          (USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A / 4096.0f)
    
    
    //! \brief Defines the current scale invert factor for the system
    //!
    #define USER_M1_CURRENT_INV_SF      (4096.0f / USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A)
    
    
    //! \brief Defines the analog voltage filter pole location, rad/s
    //!
    #define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_rps  (MATH_TWO_PI * USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz)
    
    //! \brief Defines the maximum Vs magnitude in per units allowed
    //! \brief This value sets the maximum magnitude for the output of the Id and
    //! \brief Iq PI current controllers. The Id and Iq current controller outputs
    //! \brief are Vd and Vq. The relationship between Vs, Vd, and Vq is:
    //! \brief Vs = sqrt(Vd^2 + Vq^2).  In this FOC controller, the Vd value is set
    //! \brief equal to USER_MAX_VS_MAG*USER_VD_MAG_FACTOR.
    //! \brief so the Vq value is set equal to sqrt(USER_MAX_VS_MAG^2 - Vd^2).
    //!
    //! \brief Set USER_MAX_VS_MAG = 0.5 for a pure sinewave with a peak at
    //! \brief SQRT(3)/2 = 86.6% duty cycle.  No current reconstruction
    //! \brief is needed for this scenario.
    //!
    //! \brief Set USER_MAX_VS_MAG = 1/SQRT(3) = 0.5774 for a pure sinewave
    //! \brief with a peak at 100% duty cycle.  Current reconstruction
    //! \brief will be needed for this scenario (Lab08).
    //!
    //! \brief Set USER_MAX_VS_MAG = 2/3 = 0.6666 to create a trapezoidal
    //! \brief voltage waveform.  Current reconstruction will be needed
    //! \brief for this scenario (Lab08).
    //!
    //! \brief For space vector over-modulation, see lab08 for details on
    //! \brief system requirements that will allow the SVM generator to
    //! \brief go all the way to trapezoidal.
    //!
    //#define USER_M1_MAX_VS_MAG_PU            (0.66)
    //#define USER_M1_MAX_VS_MAG_PU              (0.65)
    #define USER_M1_MAX_VS_MAG_PU            (0.576)
    //#define USER_M1_MAX_VS_MAG_PU            (0.565)
    //#define USER_M1_MAX_VS_MAG_PU            (0.5)
    
    
    //! \brief Defines the reference Vs magnitude in per units allowed
    //! \      Set the value equal from 0.5 to 0.95 of the maximum Vs magnitude
    #define USER_M1_VS_REF_MAG_PU             (float32_t)(0.8) * USER_MAX_VS_MAG_PU)
    
    //! \brief Defines the R/L excitation frequency, Hz
    //!
    #define USER_M1_R_OVER_L_EXC_FREQ_Hz  ((float32_t)(300.0))
    
    
    //! \brief Defines the R/L Kp scale factor, pu
    //! \brief Kp used during R/L is USER_M1_R_OVER_L_KP_SF * USER_M1_NOMINAL_DC_BUS_VOLTAGE_V / USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A;
    //!
    #define USER_M1_R_OVER_L_KP_SF        ((float32_t)(0.02))
    
    
    //! \brief Defines maximum acceleration for the estimation speed profiles, Hz/sec
    //!
    #define USER_M1_MAX_ACCEL_Hzps        ((float32_t)(2.0))
    
    
    //! \brief Defines the controller execution period, usec
    //!
    #define USER_M1_CTRL_PERIOD_usec      (USER_M1_ISR_PERIOD_usec)
    
    
    //! \brief Defines the controller execution period, sec
    //!
    #define USER_M1_CTRL_PERIOD_sec       ((float32_t)USER_M1_CTRL_PERIOD_usec/(float32_t)1000000.0)
    
    
    //! \brief Defines the IdRated delta to use during estimation
    //!
    #define USER_M1_IDRATED_DELTA_A                 ((float32_t)(0.0001))
    
    #if defined(_FULL_FAST_LIB)
    //! \brief Defines the forced angle frequency, Hz
    #define USER_M1_FORCE_ANGLE_FREQ_Hz             ((float32_t)(1.0))
    
    //! \brief Defines the forced angle acceleration, Hz
    #define USER_M1_FORCE_ANGLE_ACCEL_Hzps          ((float32_t)(10.0))
    #else  // !_FULL_FAST_LIB
    //! \brief Defines the forced angle frequency, Hz
    #define USER_M1_FORCE_ANGLE_FREQ_Hz             ((float32_t)(1.0))
    #endif  // !_FULL_FAST_LIB
    
    //! \brief Defines the near zero speed limit for electrical frequency estimation, Hz
    //!        The flux integrator uses this limit to regulate flux integration
    #define USER_M1_FREQ_NEARZEROSPEEDLIMIT_Hz      ((float_t)(0.0f))
    
    //! \brief Defines the fraction of IdRated to use during inductance estimation
    //!
    #define USER_M1_IDRATED_FRACTION_FOR_L_IDENT    ((float32_t)(0.5))
    
    
    //! \brief Defines the fraction of SpeedMax to use during inductance estimation
    //!
    #define USER_M1_SPEEDMAX_FRACTION_FOR_L_IDENT  ((float32_t)(1.0))
    
    
    //! \brief Defines the Power Warp gain for computing Id reference
    //! \brief If motor parameters are known, set this gain to:
    //! \brief USER_M1_PW_GAIN = SQRT(1.0 + USER_MOTOR1_Rr_Ohm / USER_MOTOR1_Rs_Ohm)
    //!
    #define USER_M1_PW_GAIN                        ((float32_t)(1.0))
    
    
    //! \brief Defines the pole location for the DC bus filter, rad/sec
    //!
    #define USER_M1_DCBUS_POLE_rps                  ((float32_t)(100.0))
    
    
    //! \brief Defines the pole location for the voltage and current offset estimation, rad/s
    //!
    #define USER_M1_OFFSET_POLE_rps                 ((float32_t)(20.0))
    
    
    //! \brief Defines the pole location for the speed control filter, rad/sec
    //!
    #define USER_M1_SPEED_POLE_rps                  ((float32_t)(100.0))
    
    
    //! \brief Defines the pole location for the direction filter, rad/sec
    //!
    #define USER_M1_DIRECTION_POLE_rps             (MATH_TWO_PI * (float32_t)(10.0))
    
    
    //! \brief Defines the pole location for the second direction filter, rad/sec
    //!
    #define USER_M1_DIRECTION_POLE_2_rps           (MATH_TWO_PI * (float32_t)(100.0))
    
    
    //! \brief Defines the pole location for the flux estimation, rad/sec
    //!
    #define USER_M1_FLUX_POLE_rps                  ( (float32_t)(10.0))
    
    //! \brief Defines the pole location for the R/L estimation, rad/sec
    //!
    #define USER_M1_R_OVER_L_POLE_rps              (MATH_TWO_PI * (float32_t)(3.2))
    
    //! \brief Defines the convergence factor for the estimator
    //!
    #define USER_M1_EST_KAPPAQ                          ((float32_t)(1.5f))
    
    
    //! \brief Defines the scale factor for the flux estimation
    //! the default value is 1.0f, change the value between 0.1f and 1.25f
    //!
    //#define USER_M1_EST_FLUX_HF_SF                     ((float32_t)(0.120f))
    #define USER_M1_EST_FLUX_HF_SF                     ((float32_t)(0.250f))
    //#define USER_M1_EST_FLUX_HF_SF                     ((float32_t)(1.00f))
    
    //! \brief Defines the scale factor for the frequency estimation
    //! the default value is 1.0f, change the value between 0.5f and 1.5f
    //!
    #define USER_M1_EST_FREQ_HF_SF                     ((float32_t)(1.00f))
    
    //! \brief Defines the scale factor for the bemf estimation
    //! the default value is 1.0f, change the value between 0.50f and 1.25f
    //!
    #define USER_M1_EST_BEMF_HF_SF                     ((float32_t)(1.00f))
    
    //------------------------------------------------------------------------------
    //! brief Define the Kp gain for Field Weakening Control
    #define USER_M1_FWC_KP                 0.0225
    
    //! brief Define the Ki gain for Field Weakening Control
    #define USER_M1_FWC_KI                 0.00225
    
    //! brief Define the maximum current vector angle for Field Weakening Control
    #define USER_M1_FWC_MAX_ANGLE          -10.0f                        // degree
    #define USER_M1_FWC_MAX_ANGLE_RAD      USER_M1_FWC_MAX_ANGLE /180.0f * MATH_PI
    
    //! brief Define the minimum current vector angle for Field Weakening Control
    #define USER_M1_FWC_MIN_ANGLE          0.0f                          // degree
    #define USER_M1_FWC_MIN_ANGLE_RAD      USER_M1_FWC_MIN_ANGLE /180.0f * MATH_PI
    
    //! \brief Defines the number of DC bus over/under voltage setting time
    //!  timer base = 5ms
    #define USER_M1_VOLTAGE_FAULT_TIME_SET          (500)
    
    //! \brief Defines the number of motor over load setting time
    //!  timer base = 5ms, 1s
    #define USER_M1_OVER_LOAD_TIME_SET              (200)
    
    //! \brief Defines the number of motor stall setting time
    //!  timer base = 5ms, 1s
    #define USER_M1_STALL_TIME_SET                  (200)
    
    //! \brief Defines the number of phase unbalance setting time
    //!  timer base = 5ms, 5s
    #define USER_M1_UNBALANCE_TIME_SET              (1000)
    
    //! \brief Defines the number of lost phase setting time
    //!  timer base = 5ms, 10s
    #define USER_M1_LOST_PHASE_TIME_SET             (2000)
    
    //! \brief Defines the number of over speed setting time
    //!  timer base = 5ms
    #define USER_M1_OVER_SPEED_TIME_SET             (600)
    
    //! \brief Defines the number of startup failed setting time
    //!  timer base = 5ms, 10s
    #define USER_M1_STARTUP_FAIL_TIME_SET           (2000)
    
    //! \brief Defines the number of over load setting times
    //!
    #define USER_M1_OVER_CURRENT_TIMES_SET          (10)
    
    //! \brief Defines the number of stop wait time
    //!  timer base = 5ms, 10s
    #define USER_M1_STOP_WAIT_TIME_SET              (2000)
    
    //! \brief Defines the number of restart wait time
    //!  timer base = 5ms, 10s
    #define USER_M1_RESTART_WAIT_TIME_SET           (2000)
    
    //! \brief Defines the number of restart time
    //!
    #define USER_M1_START_TIMES_SET                 (3)
    
    //! \brief Defines the alignment time
    //!
    #define USER_M1_ALIGN_TIMES_SET                 (2000)     // ctrl period
    
    //!
    //!
    #define USER_M1_QEP_UNIT_TIMER_TICKS            (uint32_t)(USER_SYSTEM_FREQ_MHz/(2.0f * USER_M1_ISR_FREQ_Hz) * 1000000.0f)
    
    //==============================================================================
    // Motor defines
    
    //#define USER_MOTOR1 Estun_EMJ_04APB22_A           //*Tested, FAST/eSMO/ENC
    //#define USER_MOTOR1 Estun_EMJ_04APB22_B
    //#define USER_MOTOR1 Regal_Beloit_5SME39DL0756
    //#define USER_MOTOR1 Anaheim_BLWS235D              //*Tested, FAST/Hall
    //#define USER_MOTOR1 Anaheim_BLY341S_48V
    //#define USER_MOTOR1 Anaheim_BLY341S_Y24V
    //#define USER_MOTOR1 Anaheim_BLY341S_D24V
    //#define USER_MOTOR1 tekin_redline_4600KV
    //#define USER_MOTOR1 low_voltage_ceiling_fan
    
    // ACI Motor
    //#define USER_MOTOR1 Marathon_5K33GN2A
    //#define USER_MOTOR1 Marathon_56H17T2011A
    //#define USER_MOTOR1 Dayton_3N352C
    //#define USER_MOTOR1 EMSYNERGY_LVACI
    
    //#define USER_MOTOR1 Anaheim_BLY172S_24V           //*Tested, FAST/HALL
    #define USER_MOTOR1 Drill_Motor              //*Tested, FAST/eSMO/ENC/HALL
    //#define USER_MOTOR1 Nedic_EPSMS037_D12V
    //#define USER_MOTOR1 Drone_BLK2BLADE               //*Tested
    //#define USER_MOTOR1 Drone_SF_Black                //*Tested
    
    //#define USER_MOTOR1 my_pm_motor_1
    //#define USER_MOTOR1 my_aci_motor_2
    
    
    #if (USER_MOTOR1 == Drill_Motor)
    #define USER_MOTOR1_TYPE                   MOTOR_TYPE_PM
    #define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS         (1)
    #define USER_MOTOR1_Rr_Ohm                 (NULL)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.528f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.000188295482f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.000188295482f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.0396642499f)
    #define USER_MOTOR1_MAGNETIZING_CURRENT_A  (NULL)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (2.5f)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A      (-1.5f)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (20.0f)          // Max. continuous current
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (60.0f)
    #define USER_MOTOR1_NUM_ENC_SLOTS          (1000)
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2           (0.179e-06)      //1.79 gcm2
    
    #define USER_MOTOR1_FREQ_NEARZEROLIMIT_Hz  (5.0f)          // Hz
    
    #define USER_MOTOR1_RATED_VOLTAGE_V        (48.0f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_SPEED_KRPM       (60.0f)
    
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MIN_HZ            (9.0f)          // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MAX_HZ            (600.0f)         // Hz
    
    #define USER_MOTOR1_FREQ_LOW_HZ            (5.0f)            // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_HZ           (400.0f)          // Hz
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V             (1.0f)            // Volt
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V             (.0f)           // Volt
    
    #define USER_MOTOR1_FORCE_DELTA_A          (0.05f)          // A
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_DELTA_A          (0.01f)          // A
    #define USER_MOTOR1_FLUX_CURRENT_A         (0.5f)           // A
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A        (1.5f)           // A
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A      (3.5f)           // A
    #define USER_MOTOR1_TORQUE_CURRENT_A       (2.0f)           // A
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (20.0f)           // A
    
    #define USER_MOTOR1_BRAKE_CURRENT_A        (1.0f)           // A
    #define USER_MOTOR1_BRAKE_TIME_DELAY       (12000U)        // 60s/5ms
    
    #define USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz         (30.0f)
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz         (25.0f)
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_START_Hzps       (10.0f)
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_MAX_Hzps         (20.0f)
    
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FS_Hz            (3.0f)
    
    // only for encoder
    #define USER_MOTOR1_ENC_POS_MAX            (USER_MOTOR1_NUM_ENC_SLOTS * 4 - 1)
    #define USER_MOTOR1_ENC_POS_OFFSET         (668)
    
    // Only for eSMO
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MAX             (0.75f)      //
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MIN             (0.15f)
    
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_MAX             (6.75f)      //
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_MIN             (0.75f)
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_SF              (5.0f)
    
    #define USER_MOTOR1_BEMF_THRESHOLD         (0.5f)
    #define USER_MOTOR1_BEMF_KSLF_FC_Hz        (1.0f)
    #define USER_MOTOR1_THETA_OFFSET_SF        (1.0f)
    #define USER_MOTOR1_SPEED_LPF_FC_Hz        (200.0f)
    
    // for IS-BLDC
    #define USER_MOTOR1_RAMP_START_Hz           (3.0f)
    #define USER_MOTOR1_RAMP_END_Hz             (30.0f)
    #define USER_MOTOR1_RAMP_DELAY              (5)
    
    #define USER_MOTOR1_ISBLDC_INT_MAX          (0.015f)
    #define USER_MOTOR1_ISBLDC_INT_MIN          (0.010f)
    
    // for Rs online calibration
    #define USER_MOTOR1_RSONLINE_WAIT_TIME      (60000U)    // 5min/300s at 5ms base
    #define USER_MOTOR1_RSONLINE_WORK_TIME      (24000U)     //2min/120s at 5ms base
    
    
    
    //! \brief Defines the maximum current slope for Id trajectory
    //!
    #define USER_M1_MAX_CURRENT_DELTA_A        (USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A / USER_M1_ISR_FREQ_Hz)
    
    
    //! \brief Defines the maximum current slope for Id trajectory during power warp mode
    //!
    #define USER_M1_MAX_CURRENT_DELTA_PW_A    (0.3 * USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A / USER_M1_ISR_FREQ_Hz)
    
    
    #ifndef USER_MOTOR1
    #error Motor type is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #ifndef USER_MOTOR1_TYPE
    #error The motor type is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #ifndef USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS
    #error Number of motor pole pairs is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #ifndef USER_MOTOR1_Rr_Ohm
    #error The rotor resistance is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #ifndef USER_MOTOR1_Rs_Ohm
    #error The stator resistance is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #ifndef USER_MOTOR1_Ls_d_H
    #error The direct stator inductance is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #ifndef USER_MOTOR1_Ls_q_H
    #error The quadrature stator inductance is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #ifndef USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz
    #error The rated flux of motor is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #ifndef USER_MOTOR1_MAGNETIZING_CURRENT_A
    #error The magnetizing current is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #ifndef USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A
    #error The resistance estimation current is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #ifndef USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A
    #error The inductance estimation current is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #ifndef USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A
    #error The maximum current is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #ifndef USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz
    #error The flux excitation frequency is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    
    #if ((USER_M1_NUM_CURRENT_SENSORS < 2) || (USER_M1_NUM_CURRENT_SENSORS > 3))
    #error The number of current sensors must be 2 or 3
    #endif
    
    #if (USER_M1_NUM_VOLTAGE_SENSORS != 3)
    #error The number of voltage sensors must be 3
    #endif
    
    // **************************************************************************
    // the Defines
    #define USER_M1_POT_ADC_MIN                 (200U)
    
    #define USER_M1_POT_SPEED_SF                USER_MOTOR1_FREQ_MAX_HZ / ((float32_t)(4096.0f - USER_M1_POT_ADC_MIN))
    
    //! \brief Defines the minimum frequency for pot
    #define USER_M1_POT_SPEED_MIN_Hz            (USER_MOTOR1_FREQ_MAX_HZ * 0.1f)
    
    //! \brief Defines the maximum frequency input
    #define USER_M1_POT_SPEED_MAX_Hz            (USER_MOTOR1_FREQ_MAX_HZ * 0.5f)
    
    //! \brief Defines the pot signal wait delay time
    #define USER_M1_WAIT_TIME_SET               (500U)         // 0.5s/1ms
    
    //! \brief Defines the minimum frequency for pulse input
    #define USER_M1_SPEED_CAP_MIN_Hz            (20.0f)
    
    //! \brief Defines the maximum frequency for pulse input
    #define USER_M1_SPEED_CAP_MAX_Hz            (600.0f)
    
    //! \brief Defines the pulse capture wait delay time
    #define USER_M1_CAP_WAIT_TIME_SET           (200U)     // 0.2s/1ms
    
    //! \brief Defines the switch signal wait delay time
    #define USER_M1_SWITCH_WAIT_TIME_SET        (50U)      // 0.05s/1ms
    
    // **************************************************************************
    // the typedefs
    
    
    // **************************************************************************
    // the globals
    
    
    // **************************************************************************
    // the functions
    //! \param[in]  pUserParams  The pointer to the user param structure
    extern void USER_setMotor1Params(USER_Params *pUserParams);
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Close the Doxygen group.
    //! @}
    //
    //*****************************************************************************
    
    
    
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Mark the end of the C bindings section for C++ compilers.
    //
    //*****************************************************************************
    #ifdef __cplusplus
    }
    #endif // extern "C"
    
    #endif // end of USER_MTR1_H definition
    
    

    我没有修改代码的ADC部分或任何代码文件。  我修改过的唯一文件是 user_mtr1.h,它用于添加 与我的电机相关的参数(请参阅随附的代码片段)。  是ADC偏移,具体取决于连接到系统的电机。 我需要修改代码的哪一部分来纠正此ADC偏移。 我看到的一种方法是修改user_mtr1.h 这是您所指的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     似乎C11上的电容器 未 正确填充。  请确保    BOOSTXL-DRV8323RS的C9,C10和C11上装有47nF电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查C11连接。 将C9,C10和C11添加到DRV8323评估板的目的是什么,如何确定47nF值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电容器 用于过滤非连续PWM信号以进行电压感应。 它必须具有正确电容的电压感应功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已确保在多评估套件的C9,C10和C11上连接了47nF,但我仍在观察偏移,特别是电压偏移。 我可以忽略这一偏移量。 如果不是,则如何删除此偏移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要使用FAST算法,则不需要。 对其它算法是。 请检查ADC配置和板连接,以确保电流和电压感应正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yanming,  

    我需要 将实验室的参考代码移植到 F3877X R 1.3 控制卡。  用户指南的第3.3 节中提供了代码更改说明。 使用 F3877X R 1.3 控制卡时,还需要对硬件进行哪些更改。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需对其它设备进行其它更改。 类似的更改如实验室指南中所示,适用于任何硬件套件。 请参阅用于更改上述PWM,ADC和GPIO配置代码的硬件套件示意图。 很抱歉,很难在此论坛上提供每个套件和客户自己的主板的详细更改,我们更愿意提供一个一般指南来说明如何迁移/移植实验室。