This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:SMO问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1099260/tms320f28034-smo-issue

部件号:TMS320F2.8034万
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

在例行程序调试过程中,当电机正向旋转时,估计角度是正确的;当电机反向旋转时,估计角度将不正确。

客户想知道如何配置以正确估算SMO反向旋转? 您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlSUITE中的此示例仅支持单向旋转。 您可以参考MotorControlSDK中的更新ESMO示例。

    您可以下载并安装最新的MotorControlSDK, 它可以支持一组用于BLDC/PMSM驱动器的硬件套件和控制算法。 套件包括 BOOSTXL-DRV8323RS的LAUNCHXL-F28.0025万C, BOOSTXL-DRV8323RHDRV8353RX-EVMBOOSTXL-3PHGANINVDRV8316REVM。 控制算法包括基于InstaSPIN或ESMO的无传感器FOC和基于增量编码器或霍尔传感器的感应FOC。  有关本实验的详细介绍可通过以下链接在实验用户指南中找到。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    以下文件夹中的示例实验室项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_<version>\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x</s>2000 2.8002万

    在此论坛上,我们鼓励用户/客户在可能的情况下直接发布他们的问题。   

    “感谢您对controlSUITE解决方案的提问。  我想指出的是,controlSUITE中的这些解决方案已有10年的历史,当时还没有任何更新。 我们建议客户使用我们最新一代的设备 ,这些设备支持InstaSPIN-FOC,其它无传感器技术以及通过C2000Ware-MotorControl-SDK进行的感应伺服控制。”