请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8388万D 大家好!
假设我从CPU1,CPU2和cm的闪存运行我的代码。 RAM中没有运行任何内容。 我要做的是通过CPU1访问CPU2/cm闪存,在引导它们之前检查此存储器的CRC。
因此,第一个CPU 1将启动,它将检查CPU2和cm闪存(应用程序代码)的CRC。 如果CRC正常,则它将引导CPU2或cm。
有可能吗? CPU 1能否读取CPU2和cm的闪存? 有什么办法吗?
我从数据表中得到的是,它看起来不可能,但我想确定。
提前感谢。
谢谢,