This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8388万D:CPU1提供的访问(读取) CPU 2/CM闪存

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1100148/tms320f28388d-access-read-cpu-2-cm-flash-memory-by-cpu1

部件号:TMS320F2.8388万D

大家好!

假设我从CPU1,CPU2和cm的闪存运行我的代码。 RAM中没有运行任何内容。 我要做的是通过CPU1访问CPU2/cm闪存,在引导它们之前检查此存储器的CRC。

因此,第一个CPU 1将启动,它将检查CPU2和cm闪存(应用程序代码)的CRC。 如果CRC正常,则它将引导CPU2或cm。  

有可能吗? CPU 1能否读取CPU2和cm的闪存? 有什么办法吗?

我从数据表中得到的是,它看起来不可能,但我想确定。  

提前感谢。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erhan:

    是的,您的理解是正确的。 无法从CPU1读取CPU2和CM闪存。 您可以从重置中取出CPU2,并使用VCRC验证CPU2闪存,但不能通过CPU1。

    此致,

    Nirav