This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为180引脚controlCARD对接站的引脚请求CSV文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1099102/requesting-a-csv-file-for-the-pinout-of-the-180-pin-controlcard-docking-station

线程中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8379万DLAUNCXL-F2.8379万DsysconfigTMS320F2.8379万DC2000WARE

我正在尝试使用控制卡坞站,并准备了版本5的示意图和引脚输出,但引脚输出文档是PDF格式。  我希望获得一个插针输出的CSV文件,以便为我们的工作更新该文件。  我可以从F2.8379万D syscfg以CSV格式输出pinmux,并且希望控制卡坞站也能这样做。  此外,我们的坞站主板是Rev 6,但我只能找到Rev 5文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry,

    我刚刚 将PDF导出到Excel文件。

    e2e.ti.com/.../180_5F00_HSEC8_5F00_DV_5F00_pinout_5F00_R1_5F00_1.xlsx

    谢谢,顺祝商祺

    Santosh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!  您知道这是否适用于Rev 6.0 板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rev 6.0 主板尚不可用,但可能是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个R R 6.0 180针HSEC坞站板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个关于配置 插入HSEC 180引脚扩展坞的TMDSCNCD2.8379万D controlCARD引脚的问题。  如果我复制当前的syscfg文件并创建新的项目生成配置,当我迁移F2837xD_337ZWT (launchxl-f2.8379万D)引脚配置时,对于180引脚封装,没有选择部件号。  我是否应该使用部件号F2837xD_176PTP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry,

    这是RevF版本。

    e2e.ti.com/.../180_5F00_HSEC8_5F00_DV_5F00_pinout_5F00_Rev_5F00_F.xlsx

    我认为即使 坞站没有带来所有引脚,您仍将使用F2837xD_337ZWT。 我将向sysconfig专家咨询并确认。

    此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2837xD_337ZWT具有1-19的A-W针脚映射。  如果是这种情况 ,如何将HSEC引脚49映射到F2837xD_337ZWT引脚映射并使用SYSCFG工具更改定义?

    谢谢!

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry,

    您是在设计自己的自定义板并利用坞站还是将TI controlCARD与坞站配合使用?

    如果您查看controlCARD的引脚输出表,MCU引脚'GPIO0'将连接到HSEC上的引脚49。

    在337引脚封装上,GPIO0位于C8上,与176引脚封装一样,GPIO0映射到引脚160。

    在sysconfig工具中,当您选择device pine-package 时,它会自动将GPIO0映射到ball-C8或ball-160,具体取决于我们选择的pine-package。

    在坞站上,引脚49是PWM1标准。

    我不确定我是否回答了您的问题或造成了更多的混乱。 请告诉我。

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santosh,我正在使用插入坞站的TI Delfino TMS320F2.8379万D控制卡。  因此,我的问题仍然 是使用SYSCFG工具为该控制卡MCU生成主板文件, 我应该选择哪个引脚封装来配置此MCU,我认为TI说的是,在SYSCFG工具中使用337ZWT或176PPT无关紧要? 我不知道这张卡的物理封装类型。 我在文档中看不到它。

    再次感谢,

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry,

    TMS320F2.8379万D控制卡 具有337ZWT封装。 您应该选择目标的针封装,即337zwt。

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Santosh。 对于将来的使用,在哪里可以找到特定微控制器附带的哪种封装选项? 我知道TMS320F2.8379万D有3个封装选项,因此我如何辨别它实际有哪一个?

    在数据表中:

    -337球新微距球栅阵列(nFBGA)[ZWT后缀]

    –176引脚PowerPAD 散热增强型薄型四层扁平封装(HLQFP)[PTP后缀]

    –100引脚PowerPAD散热增强型薄型四层扁平封装(HTQFP)[PZP后缀]

    谢谢!

    -Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry,

    数据表是查找任何设备系列的所有引脚封装信息的最佳位置。 我通常会查看设备比较表。

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh。  但如何知道我的控制器上有什么软件包? 包装上是否有我需要查找的部件号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry,

    C2000Ware SDK中提供了controlCARD的原理图。 它位于:

    C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/boards/controlCARD/TMDSNCD28379D/R1_3/F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015.pdf</s>2000 2.8379万28372015.

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    -Larry