我正在尝试使用控制卡坞站,并准备了版本5的示意图和引脚输出,但引脚输出文档是PDF格式。 我希望获得一个插针输出的CSV文件,以便为我们的工作更新该文件。 我可以从F2.8379万D syscfg以CSV格式输出pinmux,并且希望控制卡坞站也能这样做。 此外,我们的坞站主板是Rev 6,但我只能找到Rev 5文档。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试使用控制卡坞站,并准备了版本5的示意图和引脚输出,但引脚输出文档是PDF格式。 我希望获得一个插针输出的CSV文件,以便为我们的工作更新该文件。 我可以从F2.8379万D syscfg以CSV格式输出pinmux,并且希望控制卡坞站也能这样做。 此外,我们的坞站主板是Rev 6,但我只能找到Rev 5文档。
Larry,
我刚刚 将PDF导出到Excel文件。
e2e.ti.com/.../180_5F00_HSEC8_5F00_DV_5F00_pinout_5F00_R1_5F00_1.xlsx
谢谢,顺祝商祺
Santosh
Larry,
这是RevF版本。
e2e.ti.com/.../180_5F00_HSEC8_5F00_DV_5F00_pinout_5F00_Rev_5F00_F.xlsx
我认为即使 坞站没有带来所有引脚,您仍将使用F2837xD_337ZWT。 我将向sysconfig专家咨询并确认。
此致,
Santosh
Larry,
您是在设计自己的自定义板并利用坞站还是将TI controlCARD与坞站配合使用?
如果您查看controlCARD的引脚输出表,MCU引脚'GPIO0'将连接到HSEC上的引脚49。

在337引脚封装上,GPIO0位于C8上,与176引脚封装一样,GPIO0映射到引脚160。
在sysconfig工具中,当您选择device pine-package 时,它会自动将GPIO0映射到ball-C8或ball-160,具体取决于我们选择的pine-package。
在坞站上,引脚49是PWM1标准。
我不确定我是否回答了您的问题或造成了更多的混乱。 请告诉我。
谢谢,此致,
Santosh
您好,Santosh,我正在使用插入坞站的TI Delfino TMS320F2.8379万D控制卡。 因此,我的问题仍然 是使用SYSCFG工具为该控制卡MCU生成主板文件, 我应该选择哪个引脚封装来配置此MCU,我认为TI说的是,在SYSCFG工具中使用337ZWT或176PPT无关紧要? 我不知道这张卡的物理封装类型。 我在文档中看不到它。
再次感谢,
Larry
谢谢你Santosh。 对于将来的使用,在哪里可以找到特定微控制器附带的哪种封装选项? 我知道TMS320F2.8379万D有3个封装选项,因此我如何辨别它实际有哪一个?
在数据表中:
-337球新微距球栅阵列(nFBGA)[ZWT后缀]
–176引脚PowerPAD 散热增强型薄型四层扁平封装(HLQFP)[PTP后缀]
–100引脚PowerPAD散热增强型薄型四层扁平封装(HTQFP)[PZP后缀]
谢谢!
-Larry
Larry,
C2000Ware SDK中提供了controlCARD的原理图。 它位于:
C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/boards/controlCARD/TMDSNCD28379D/R1_3/F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015.pdf</s>2000 2.8379万28372015.
谢谢,此致,
Santosh