This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:CAN总线接收广播数据问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1102040/tms320f28377d-can-bus-receive-broadcast-data-issue

部件号:TMS320F2.8377万D

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

要求:CANopen协议在CAN总线上实施,在CANopen协议中,有3种类型的广播数据,具有固定的广播ID,如ID 0。 CAN模块能否接收此类广播数据?

测试现象:当CAN模块ID为1时,只能接收ID为1的数据,无法接收来自上部计算机的ID为0或其他ID的广播数据。

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

       可接收的ID没有限制。 许多客户使用我们的CAN模块实施了CANopen,没有任何问题。 对于CANopen的特定问题,请鼓励客户在CANopen论坛上发帖。