请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 大家好,
以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:
要求:CANopen协议在CAN总线上实施,在CANopen协议中,有3种类型的广播数据,具有固定的广播ID,如ID 0。 CAN模块能否接收此类广播数据?
测试现象:当CAN模块ID为1时,只能接收ID为1的数据,无法接收来自上部计算机的ID为0或其他ID的广播数据。
您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。
此致,
樱桃