This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:TMS320F2.8377万D

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103063/tms320f28377d-tms320f28377d

部件号:TMS320F2.8377万D

我们计划将TMS320F2.8377万D用于我们的项目。

MCT6光耦合器连接到MCU的输出引脚,该引脚将为每个输出消耗10mA的输入正向电流,并且22个输出将持续接通。

在工作条件下,这是否安全?

如果不是,请帮助选择任何其他光耦合器IC,它们可用于替代MCT6,后者工作时所需的输入正向电流更少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vineyesh,

    在110.3063万在工作2.8377万工作条件2.8377万条件下这是否安全?

    不,这不安全。 F2837x器件I/O在4mA输出源和接收器时符合规格,有关详细信息,请参阅电气特性数据表。

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他建议用作光耦合器,我想使用光耦合器的输出驱动ULN2803?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vineyesh,  

     ULN2803A的吸入电流范围为(0.93mA-1.35mA),在此范围内,F2837x器件I/O在 4mA的源电流下符合规格。 这可用于您的应用程序。   

    如果您有任何疑问,请告诉我。  

    最佳,  

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我想使用MCT6进行隔离,使用ULN2803来提供负载电流。此电路是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我想使用MCT6进行隔离,使用ULN2803来提供负载电流。此电路是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vineyesh,  

    根据我的理解,MCU输出(源4mA/引脚)作为隔离连接至MCT6,然后采用ULN2803A (吸收电流最大为1.35mA)-来自TI.com上提供的特定数据表信息。

    根据您的要求,使用10mA中的22个输出将是不可行的。

    如果在这种情况下,此应用可以使用<4mA/pin作为MCU输出和ULN2803A输出钳电流(最大 < 500mA)进行修改。  在大纲上,它似乎可以发挥作用。

    最好先检查以下内容:

    1.使用MCT6 (电流传输比率为50%)及其对ULN2803A的影响,无论是否达到负载电流要求。

    2.就ULN2803A的应用提出意见。 请浏览以下备注:

    如果您需要有关ULN2803A的更多特定于应用的详细信息。 我建议 就E2E论坛与ULN2803A专家联系。

    如果您有任何与MCU (F2.8377万D)相关的具体问题,请告诉我。

    最佳,

    Uttam