This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:bpchecker不再可用?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103609/tms320f28069m-bpchecker-not-available-anymore

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8069万MsysconfigDRV8301LAUNCXL-F28.0049万CLAUNCXL-F2.8379万DLAUNCXL-F2.8027万F

大家好,

我正在尝试打开pbchecker工具,但它的链接似乎不起作用。 是否有人建议,它是否消失或移动?

祝好,James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否提供不起作用的链接来提供有关此问题的进一步帮助。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Vasudha,这里的链接已经不适合我了。

    祝好,James

    https://dev.ti.com/bpchecker/#/

    这是我从下面的页面使用的链接。

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F2.8069万M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    我正在深入了解这一点,但上面链接的BP checker工具在TI.com上不再受支持/处于活动状态。

    您是专门为LAUNCHXL-F2.8069万M启动板寻找此设备,还是与其它启动板一起使用。  sysconfig中可能有一个选项,但需要知道您的目标板。

    最佳,
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Matthew。 我使用的工具专门用于Launchpad LaunchXL-F2.8069万M和助推器板BoostXK-DRV8301。 了解DRV8301使用了哪些引脚以及有哪些其他引脚是很有用的,因为我还在使用F2.8069万M Launchpad实现其他系统控制功能,并且我在GPIO资源上受到很大限制。 我已经使用了sysconfig,所以也许您可以对此提供更多建议。

    祝好,James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    进一步了解后,sysconfig路径将仅在我们较新的第3代设备上有效,如LAUNCXL-F2.8379万D,LAUNCXL-F28.0049万C等。 旧的第2代设备和EVM (如LAUNCXL-F2.8069万M和LAUNCXL-F2.8027万F)不包括在该软件包中。

    另一种选择是安装较旧的PinMux实用程序,它确实支持第2代设备。  虽然EVM不是此软件包的一部分,但它允许您在LaunchPad上映射回GPIO,并将函数分配给引脚。  此外,它还将生成适当的starter .c和.h文件,以设置这些功能的引脚。  我知道这并不等同于BP checker,但我尝试为2.8069万器件/板提供一些选项。 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/pinmux/pinmux-4.0.1543-setup.exe

    最佳,

    Matthew