主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8069万M, sysconfig, DRV8301, LAUNCXL-F28.0049万C, LAUNCXL-F2.8379万D, LAUNCXL-F2.8027万F
大家好,
我正在尝试打开pbchecker工具,但它的链接似乎不起作用。 是否有人建议,它是否消失或移动?
祝好,James
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我正在尝试打开pbchecker工具,但它的链接似乎不起作用。 是否有人建议,它是否消失或移动?
祝好,James
你好Vasudha,这里的链接已经不适合我了。
祝好,James
https://dev.ti.com/bpchecker/#/
这是我从下面的页面使用的链接。
你好Matthew。 我使用的工具专门用于Launchpad LaunchXL-F2.8069万M和助推器板BoostXK-DRV8301。 了解DRV8301使用了哪些引脚以及有哪些其他引脚是很有用的,因为我还在使用F2.8069万M Launchpad实现其他系统控制功能,并且我在GPIO资源上受到很大限制。 我已经使用了sysconfig,所以也许您可以对此提供更多建议。
祝好,James
James,
进一步了解后,sysconfig路径将仅在我们较新的第3代设备上有效,如LAUNCXL-F2.8379万D,LAUNCXL-F28.0049万C等。 旧的第2代设备和EVM (如LAUNCXL-F2.8069万M和LAUNCXL-F2.8027万F)不包括在该软件包中。
另一种选择是安装较旧的PinMux实用程序,它确实支持第2代设备。 虽然EVM不是此软件包的一部分,但它允许您在LaunchPad上映射回GPIO,并将函数分配给引脚。 此外,它还将生成适当的starter .c和.h文件,以设置这些功能的引脚。 我知道这并不等同于BP checker,但我尝试为2.8069万器件/板提供一些选项。 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/pinmux/pinmux-4.0.1543-setup.exe
最佳,
Matthew