This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用输入 X-BAR 将3个 GPIO 输入路由到 eCAP

Guru**** 2598295 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108947/tms320f28388d-routing-3-gpio-inputs-to-ecap-using-input-x-bar

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

尊敬的支持团队:

我需要使用 TMS320F28388D 板捕获3个转速计输入。

该原理图 将每个转速计输入分配给 GPIO64、GPIO65、GPIO66。

因此、我想将这些信号路由到 DSP 中的 eCAP#1、#2、#3、就像这样。

我认为      TMS320F28388D 中有多个输入 XBAR 资源。

但是、我无法使用 SysConfig 工具配置多个输入 XBAR。

  

您能否建议我将3个 GPIO 输入(64、75、66)路由到3个 eCAP?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"input to be used (要使用的输入)"中、选择三个输入 xbar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “1选1” (下面是红色圆圈)让我感到困惑!

    现在、我明白了。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 我已经创建了一个新版本(与旧版本完全向后兼容)、可以帮助解决此问题。

    它允许您根据需要向设计中添加 INPUTXBAR 输入:

    应在下一个 C2000Ware 中发布。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真是个好消息。

    这种混乱可能会发生在许多人身上。

    此致。