This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLB 执行速度

Guru**** 2528210 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108603/tms320f280039c-clb-exectue-speed

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C

各位专家:

我们的项目尝试从 TMS320F280049C 迁移到 TMS320F280039C。

我们开始使用 LaunchPad 套件(F28003X)检查主要功能。

在评估 CLB 模块时  、CLB 功能的应用行为正确、并且任务时间消耗比  TMS320F280049C 好得多。

我们检查 TMS320F280039C 的所有 CLB 函数的执行速度是否快于 TMS320F280049C 的 CLB。

例如、CLB 复位功能 在49C 时将消耗20us、而在39C 时仅消耗5us。

我们知道39°C 的 CPU 速度提升了+20%(120MHz)。

但时间消耗减少了4倍。

CLB 时间行为是否正确?

谢谢

卡斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casper、

    F28004x 器件具有2类 CLB、F28003x 具有3类 CLB。 您可以看到《C2000外设指南》(www.ti.com/.../spru566 CLB 部分的类型之间的差异。  不过、两个器件上的 CLB 外设应以相同的100MHz 频率计时。 两个器件之间运行的程序是否相同、您能否验证它们运行的优化级别是否相同?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的介绍、我将检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、期待您的回答。