This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:工程重建工作正常、无法在共享头文件中解析符号

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108262/tms320f28388d-project-rebuild-works-symbols-could-not-be-resolved-in-shared-header-files

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

我正在为 TMS320F28388D 使用三个 CCS 项目(1个连接管理器/ 1个 CPU1/1个 CPU2)。具有 CPU1和 CPU2的共享头文件。 所有三个项目的重建工作正常、代码正在...388D 上运行。

但是、当我从共享头文件中打开带有符号的文件时、我会收到错误消息"symbol " "无法解析"、但不能对每个共享头文件进行解析。 有人能告诉我该怎么做吗?

此致 Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、

    [引用 userid="212965" URL"~/support/microriers/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1108262/tms320f28388d-project-rebuild-works-symbols-could-not-be-resolve-in-shared-header-files">但当我打开一个带有来自共享头文件的符号的文件时,“收到错误消息” "无法解析"、但不能对每个共享头文件进行解析。 有人能告诉我该怎么做吗?[/引述]

    出现此错误时、您能否提供 CCS IDE 的屏幕截图?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    与此同时、我在 CCS 中关闭了一个重新打开的全部三个项目。 之后、一切都可以正常工作。 感谢您的支持。 如果问题再次出现、我将再次发布新帖子

    此致 Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    现在再次出现问题。 以下是搜索结果。

    此致 Ralf

    在"Console"窗口中、一切似乎都正常:

    但不在"Problems"窗口中:

    下面是"ControllerTasks_CPU2.CPP"文件的显示方式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="212965" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1108262/tms320f28388d-project-rebuild-works-symbols-cot-not be resolved-in-shared-header-files/4109241#4109241]"现在问题再次出现。 以下是搜索结果。

    谢谢。 这些是 Codan 错误。 有关更多详细信息、请参阅以下内容:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/944045/ccs-drv8301-69m-kit-error-after-first-build-with-iqmpy/3487430#3487430