This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:总电流消耗

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107252/tms320f280045-total-current-draw

器件型号:TMS320F280045
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

尊敬的 Sirs

请参阅随附的原理图。  我刚刚收到了来自电路板汇编器的电路板、并尝试加电。  电源温度异常高、 TMS320F280045RSHSR UC 温度非常高。  我测量了输入电流、发现它为900mA。  我 非常仔细地检查了电路板是否存在组装错误、但没有发现任何错误。  我查看了我的设计、发现了一些问题。  首先、VDDIO_SW (引脚48)未连接到 VDDIO。  已通过跳线纠正的问题。  第二个问题是 GPIO22_VFBSW (引脚51)连接到输出引脚。  这不应该是问题、因为此时它没有连接到任何设备。  我用另一个板进行了更正、但仍然有相同的问题。  如果可能、请对我的设计进行同行评审、并告知我您看到的任何问题。  我使用 TMS3230F280049C 控制卡和 TMDSHSECDOCK 扩展坞进行代码开发。  我测量了该电路板组的输入电流、它小于50mA。  很明显、我在这里做了一些错误。  我们衷心感谢您的帮助。  谢谢你。

e2e.ti.com/.../10mm_5F00_Top_2D00_Hat_5F00_Alternate-schematic-1_2D00_19_2D00_2022.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我建议您查看硬件指南应用手册以了解适当的 C2000 PCB 设计实践、 https://www.ti.com/lit/spracz9。 此外、此 Excel 检查清单还可以帮助您快速识别某些内容、 https://www.ti.com/lit/zip/spruj34。 检查电路板上的焊料短路也很好。

    如果我们回顾并找到您的系统中值得注意的内容、我们会告知您。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    感谢您的及时响应。  我将按照您的建议操作。  但是、我认为我发现了这个问题。  如果您查看原理图的第一页、您会注意到我将+3.3VDC 连接到 VDD。  如果我是正确的、这是绝对错误的。  我对此是否正确?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    以下是原理图中的观察结果:

    VDDIO_SW  (引脚48)未连接到 VDDIO。 它应该被连接(由客户指出)

    JTAG_TMS -建议 从 DS 开始使用2.2k Ω 的上拉电阻器

    3.我建议使用铁氧体磁珠通过3.3VDDA 和3.3VDDIO 来分离+3.3V (与 LDO 分离)。 使用方法可在 TI.com 中的 F280049C 控制卡原理图中查看-如果您计划重新设计、则可以查看

    4.正如您指出的那样,您的原理图中没有看到3.3V 连接到 VDD (1.2V)。 此器件的 VDD 仅支持内部 VREG (1.2V)、但不支持3.3V  

    5.接下来的布局遵循 Kevin 分享的 PCB 设计实践。  根据我的理解、高电流消耗 是因为 -如果没有正确的模拟 GND 和数字 GND 隔离。

    请告诉我们 、您还有其他疑问。  

    最棒的

    Uttam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uttam

    感谢您的观察和建议。  是的、需要重新设计。  至于连接到 VDD 的+3.3V 电压、我是否可以假设 UC 现在已被销毁?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    根据 DS、 可施加的最大 VDD 电压为1.5V。 因此、是的、器件可能会被销毁。 使用 新的一种好做法。

    最棒的  

    Uttam