Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK
尊敬的 Sirs
请参阅随附的原理图。 我刚刚收到了来自电路板汇编器的电路板、并尝试加电。 电源温度异常高、 TMS320F280045RSHSR UC 温度非常高。 我测量了输入电流、发现它为900mA。 我 非常仔细地检查了电路板是否存在组装错误、但没有发现任何错误。 我查看了我的设计、发现了一些问题。 首先、VDDIO_SW (引脚48)未连接到 VDDIO。 已通过跳线纠正的问题。 第二个问题是 GPIO22_VFBSW (引脚51)连接到输出引脚。 这不应该是问题、因为此时它没有连接到任何设备。 我用另一个板进行了更正、但仍然有相同的问题。 如果可能、请对我的设计进行同行评审、并告知我您看到的任何问题。 我使用 TMS3230F280049C 控制卡和 TMDSHSECDOCK 扩展坞进行代码开发。 我测量了该电路板组的输入电流、它小于50mA。 很明显、我在这里做了一些错误。 我们衷心感谢您的帮助。 谢谢你。
e2e.ti.com/.../10mm_5F00_Top_2D00_Hat_5F00_Alternate-schematic-1_2D00_19_2D00_2022.pdf