请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280023 你(们)好。
我想将 MAX3098E IC 与 TMS320F280023 MCU 结合使用。 我们将 OUTZ 引脚用作索引引脚。 我应该将 OUTZ 引脚连接到 MCU 计时器,还是应该将其连接为正常的 I/O 引脚?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我想将 MAX3098E IC 与 TMS320F280023 MCU 结合使用。 我们将 OUTZ 引脚用作索引引脚。 我应该将 OUTZ 引脚连接到 MCU 计时器,还是应该将其连接为正常的 I/O 引脚?

您好!
[~ userid="314572" URL"/support/microriers/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microriers-forume/1107147/tms320f280023-incremental encoder-connection"]我们使用 OUTZ 引脚作为索引引脚。 我应该将 OUTZ 引脚连接到 MCU 计时器,还是应该将其连接为正常的 I/O 引脚?我假设您将在 MCU 上使用 eQEP 模块。 索引引脚应连接到 MCU 上的 eQEP-I 引脚。
此致
Lori