This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:增量编码器连接

Guru**** 2522440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107147/tms320f280023-incremental-encoder-connection

器件型号:TMS320F280023

你(们)好。

我想将 MAX3098E IC 与 TMS320F280023 MCU 结合使用。 我们将 OUTZ 引脚用作索引引脚。 我应该将 OUTZ 引脚连接到 MCU 计时器,还是应该将其连接为正常的 I/O 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~ userid="314572" URL"/support/microriers/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microriers-forume/1107147/tms320f280023-incremental encoder-connection"]我们使用 OUTZ 引脚作为索引引脚。 我应该将 OUTZ 引脚连接到 MCU 计时器,还是应该将其连接为正常的 I/O 引脚?

    我假设您将在 MCU 上使用 eQEP 模块。  索引引脚应连接到 MCU 上的 eQEP-I 引脚。  

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、

    我不使用 eQEP 模块,能否连接它正常的 I/O 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体取决于您希望如何使用该引脚。  您如何实现增量解码? 如果不使用 eQEP 模块、您计划如何使用该引脚?