This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:VREFHI 输入等效电路

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1110511/tms320f28386d-vrefhi-input-equivalent-circuit

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我订购了一个用于馈入 VREFHI 输入的 OPA 的稳定性的合理化(我们按照 TRM 中的建议在 OPA 输出上放置0.1欧姆/22uF)、我们需要一个等效的输入电路原理图。

这是您可以为我们提供的吗?

出于兴趣、我们在公司之间签订了 NDA、以防这种情况无法广泛共享。

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment、

    [~用户名="365761" URL"支持/微控制器/C2000-micro-group/C2000/f/C2000-micro-forum/1110511/tms320f28386d-vrefhi-input-equivality-circuit"]

    我订购了一个用于馈入 VREFHI 输入的 OPA 的稳定性的合理化(我们按照 TRM 中的建议在 OPA 输出上放置0.1欧姆/22uF)、我们需要一个等效的输入电路原理图。

    这是您可以为我们提供的吗?

    [/报价]

    实际上、我们已开始编写应用手册、以便为客户提供有关 VREFHI 输入网络设计的更好指导。 但是、直到今年晚些时候、它才会准备就绪。 模型也是如此、我们现在没有任何东西可以提供。

    如需一些指导、请参阅 Devin 发布的这篇 e2e 文章。

    或者、您也可以参考我们在 F28388x controlCARD 上使用的 VREFHI 输入网络、因为它可以保证在不出现任何稳定性问题的情况下工作。