请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28386D 您好!
我订购了一个用于馈入 VREFHI 输入的 OPA 的稳定性的合理化(我们按照 TRM 中的建议在 OPA 输出上放置0.1欧姆/22uF)、我们需要一个等效的输入电路原理图。
这是您可以为我们提供的吗?
出于兴趣、我们在公司之间签订了 NDA、以防这种情况无法广泛共享。
此致、
克莱蒙特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我订购了一个用于馈入 VREFHI 输入的 OPA 的稳定性的合理化(我们按照 TRM 中的建议在 OPA 输出上放置0.1欧姆/22uF)、我们需要一个等效的输入电路原理图。
这是您可以为我们提供的吗?
出于兴趣、我们在公司之间签订了 NDA、以防这种情况无法广泛共享。
此致、
克莱蒙特
您好、Cl é ment、
[~用户名="365761" URL"支持/微控制器/C2000-micro-group/C2000/f/C2000-micro-forum/1110511/tms320f28386d-vrefhi-input-equivality-circuit"]我订购了一个用于馈入 VREFHI 输入的 OPA 的稳定性的合理化(我们按照 TRM 中的建议在 OPA 输出上放置0.1欧姆/22uF)、我们需要一个等效的输入电路原理图。
这是您可以为我们提供的吗?
[/报价]实际上、我们已开始编写应用手册、以便为客户提供有关 VREFHI 输入网络设计的更好指导。 但是、直到今年晚些时候、它才会准备就绪。 模型也是如此、我们现在没有任何东西可以提供。
如需一些指导、请参阅 Devin 发布的这篇 e2e 文章。
或者、您也可以参考我们在 F28388x controlCARD 上使用的 VREFHI 输入网络、因为它可以保证在不出现任何稳定性问题的情况下工作。