This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:控制电机的启动电流

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101154/tmdshvmtrinspin-controlling-starting-current-of-the-motor

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:C2000WAREC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

大家好、

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081923/tmdshvmtrinspin-starting-jerk

上面的链接是我之前的主题、请检查一次。

我们如何控制电机的启动电流、因为我们的电机绕组被烧坏了这种高启动电流。

我的电机在启动时发出很大的噪声。

有人能帮我解决这个问题吗?


以下是我的电机参数  

#if (USER_MOTOR== Estun_EMJ_04APB22_A)
#define USER_MOTOR_TYPE MOTOR_TYPE_PM
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (20)
#define USER_MOTOR_RR_Ohm (0.0)
#define USER_MOTOR_Rs_Ohm (2.25093718)
#define USER_MOTOR_LS_D_H (0.033496008015)
#define USER_MOTOR_LS_q_H (0.033496008015)
#define USER_MOTOR_RAGE_VLUX_VpHz (4.8)
#define USER_MOTOR_磁 化电流_A (空)
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT_A (1.5)
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT_A (-1.5)
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A (15.0)
#define USER_MOTOR_FLUX_EXC_FREQ_Hz (20.0)
#define USER_MOTOR_NUM_ENC_SLOTS (2500.0)
#define USER_MOTOR_INERING_Kgm2 (3.10002e-02)

#define USER_MOTOR_FREQ_MIN_Hz (5.0)// Hz
#define USER_MOTOR_FREQ_MAX_Hz (48.0)// Hz 额定值的120%//从30增加到48
#define USER_MOTOR_FREQ_LOW_Hz (4.0)// Hz //从2.5增加到4
#define USER_MOTOR_FREQ_HIGH_Hz (40.0)// Hz //增加到40 ffrom 25
#define USER_MOTOR_VOLT_MIN_V (45.0)//电压
#define USER_MOTOR_VOLT_MAX_V (300.0)//电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Rs 值不正确(尤其是高于实际 Rs 的值)、则启动行为会很糟糕。 您可以参阅《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》中的第14章"在启动、低速和速度反转时管理满负载"

    https://www.ti.com/lit/spruhj1

    1. 启动前启用定子 Rs 重校准
    2. 启用强制角
    3. 确保校准当前的 ADC 偏移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的 PM 未能向管理员发送键入的消息错误对话框状态。

    尊敬的 DS:

    或许将 user.h 速度 Pi 最大 SAT 电流(15A)设置为远低于或略高于 EST 1.5A、但1.5A 似乎很低。 我将电机的 EST 5.0A/-4.5A (-10%)和 MAX (速度 PI 饱和)分别设置为5.6A、其中电流保持稳定。

    也许您可以将速度 Pi MAX 饱和 EST 更新为更高的值、例如 EST 2.5A Pi MAX SAT (3.5A)、以使转子随负载滚动。 然后,在特定速度 Hz >15Hz 时,在 SV_RUN ()之前和在线=true 之后,在 MAIN_ISR while 循环内将速度 Pi 最大电流缓慢更新为15A。 同样、在电机停止后、将 EST/MAX 变量重新设置回、例如主 ISR 内的2.5A/3.5A、而 LOOP Online=false。  

    在启动速度方面、当 Bwdelta 大幅增加时、Pi 会快速使(负载转子) MAX (15A)饱和。 这可能是因为 KI/KP 速度值用于减少 Pi 饱和点附近的电流振荡。 当转子处于极低 Hz (<5Hz)时、较宽的 BWDelta 孔径可使速度 Pi 快速饱和至 MAX 15A。 我绝不会将速度 Pi MAX 设置为高于相电流会大幅振荡且定子线圈发出边缘噪声的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已经研究并尝试了上述条件、但电机声明行为没有变化。

    由于这种高电流、我们的电机绕组每次都会烧坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动电机时、电机上增加了多少负载? 是否根据 逆变器和电机设置 USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A? 您可以限制 USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A 并降低 启动的最大加速度。

    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A (15.0)

    启用强制角、并尝试调整 user.h 中以下两个参数 您可以尝试稍微增大 USER_FORCE_ANGE_FREQ_Hz 。

    //! \brief 定义磁通积分器的低速限值、pu
    //! \brief 这是 ForceAngle 对象处于活动状态的速度范围(CW/CCW),但仅当启用时
    //! \brief 超出此速度-或者如果已禁用- ForcAngle 将永远不会被激活,并且角度仅由 FAST 提供
    #define USER_ZEROSPEEDLIMIT (0.5 / USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz)// 0.002pu、1-5 Hz 典型值;Hz = USER_ZEROSPEEDLIMIT * USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz

    //! \brief 定义力角频率、Hz
    //! \brief ForceAngle 对象使用的定子矢量旋转频率
    //! \brief 可以是正的或负的
    #define USER_FORCE_ANGE_FREQ_Hz (2.0 * USER_ZEROSPEEDLIMIT * USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz)// 1.0典型强制角启动速度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum1101154/tmdshvmtradicin-control-starting-current-of the motor/4081766#4081766"]启动电机时在电机上添加了多少负载?

    我们从满载开始、它是 HVLS 风扇。

    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum1101154/tmdshvmtrining-control-starting-current-of the motor/4081766#4081766"]是否根据 电机和逆变器设置 USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A?]

    是的、我们根据 电机和逆变器正确设置最大电流。

    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum1101154/tmdshvmtrinspiring-control-starting-current-of the motor/4081766#4081766"]#define USER_ZEROSPEEDLIMIT [/引用]

    我们在 user.h 中找不到此参数 (我们使用 的是 C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00)。

    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum1101154/tmdshvmtrinspectring-control-starting-current-of the motor/4081766#4081766"]#define USER_FORCE_ANCE_ANGE_FREQ_Hz

    我们将其设置为1Hz

    我们将 #define USER_MAX_ACCEL_Hzps 设置  为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="461371" URL"/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum1101154/tmdshvmtrinspining-control-starting-current-of the motor/4082463#4082463"]我们从满载开始、它是 HVLS 风扇。[/quot]

    您可以查看通用电机控制实验室、并参考该实验室、使用不同的最大电流和加速度进行启动。  

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    Universal Project and Lab User's Guide (通用项目和实验室用户指南): https://www.ti.com/lit/ug/spruj26/spruj26.pdf

    文件夹中的示例实验项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_03_00_00\solutions\c通用_motorcontrol_lab\f28002x

    您可能会尝试捕获一些电流波形、以便将其发布在该论坛上、从而帮助我们了解此问题。 可以在轻负载下启动和运行电机、以查看发生了什么并捕获一些波形以进行比较。  

    最好在以下实验中识别用于运行电机的电机参数。 或者确保您设置正确的电机参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、
    我将提供数据、
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何更新和其他问题、请告知我们、我们将首先关闭此主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    在 user.h 中、我们将 USER_MAX_ACCEL_Hzps 设置为0.5、 并将 USER_FORCE_ANGE_FREQ_Hz 设置 为1。

    2.在 labs.h 中,我们将 accelerationMax_Hzps 设置为1。

    我们测试了 PMSM 电机(Estun_EMJ_04APB22_A)、并从串行端口捕获了反馈速度(我在下面附加了图像)

    4、参考速度(Hz)= 50Hz。

    5.在上面我们观察到反馈速度存在振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否捕获了任何电流波形?

    如何判断  反馈速度中的振荡?

    您是否尝试识别电机参数并调整速度 PI 控制器的增益? 并在调整增益时检查是否有任何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    感谢您的回复、

    我们在空载和空载条件下测试了我们的电机、我已经连接了两种情况的 ADC_Data 图

    下面是我在加载和空载条件下的代码设置。

    2a. user.h 设置。

    #define USER_MAX_ACCEL_Hzps       ((float32_t)(1.0))

    #define USER_FORCE_ANGE_FREQ_Hz           ((float32_t)(1.0))

    2b.电机参数  

    #if (USER_MOTOR== Estun_EMJ_04APB22_A)

    #define USER_MOTOR_TYPE                   MOTOR_TYPE_PM

    #define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS        (20)

    #define USER_MOTOR_RR_Ohm                (0.0)

    #define USER_MOTOR_Rs_Ohm                (2.35093718)

    #define USER_MOTOR_LS_D_H                (0.033496008015)

    #define USER_MOTOR_LS_q_H                (0.033496008015)

    #define USER_MOTOR_RAGE_VACK_VpHz       (5.5)

    #define USER_MOTOR_磁 化电流_A (空)

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT_A     (1.0)

    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT_A     (-1.0)

    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A         (7.4)

    #define USER_MOTOR_FLUX_EXC_FREQ_Hz      (20.0)

    #define USER_MOTOR_NUM_ENC_SLOTS         (2500.0)

    #define USER_MOTOR_INERING_Kgm2          (3.10002e-02)

    #define USER_MOTOR_FREQ_MIN_Hz            (10.0)          // Hz

    #define USER_MOTOR_FREQ_MAX_Hz           (48.0)        // Hz 额定值的120%//从30增加到48

    #define USER_MOTOR_FREQ_LOW_Hz           (4.0)         // Hz  //从2.5增加到4

    #define USER_MOTOR_FREQ_HIGH_Hz          (40.0)        // Hz  //增加到40 ffrom 25

    #define USER_MOTOR_VOLT_MIN_V            (35.0)         //电压

    #define USER_MOTOR_VOLT_MAX_V            (260.0)        //电压

    2c. Labs.h 设置

    加速 Max_Hzps  (0.5)

    a.速度、电流和电压图的 ADC 数据:(空载)

     

    放大电压和电流:(空载)

    B.速度、电流和电压图的 ADC 数据:(负载)

    放大电压和电流:(负载)

    3.在负载条件下、电机运行时振动并发出一些噪音

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用电流探头的示波器捕获的任何电压和电流波形? 您是否尝试调节速度控制器?

    我认为 InstaSPIN-FOC 算法没有任何问题、您可以尝试根据系统调整电流和速度控制器以及加速度。

    BTW、尝试在没有任何负载的情况下识别电机参数。 通过调整识别变量、确保电机平稳运行而不产生振动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经从您那里听到一周了、 因此我假设您不再需要对您的问题进行澄清、您的问题将会将此主题标记为"已关闭"。 如果您对此主题有任何其他疑问、您可以使用帖子进行回复或创建新主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luo,
    感谢您的回复、电机成功运行、但初始阶段有一个急动、我们如何消除这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保 正确校准 ADC 偏移、启用强制角、调整速度 PI 控制器和启动加速度。