This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:微控制器能否以超过250ms 的时间从内部闪存启动?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104331/tms320f28377s-can-microcontroller-boot-up-faster-than-250-ms-from-internal-flash

器件型号:TMS320F28377S

您好!

在上电期间、TI 引导 ROM 的执行似乎需要250ms 的时间。 从外部3.3V 信号到使用示波器进行首次可能 I/O 控制的时间。

问题:

1) 1)器件从内部闪存引导的时间是否超过250ms?

2) 2) 启动微控制器需要多长时间、最坏情况/典型的 TI 启动 ROM 执行?

此致、

Juhamatti Nikander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存的典型引导 ROM 执行大约需要1ms。您能否检查应用程序切换 I/O 所需的时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件从复位状态释放后、需要167ms 才能看到 I/O 切换。 I/O 切换是在 main.c 中首先完成的操作

    下图红色信号是 XRS。 蓝色信号为 GPIO90。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了加电/ IO 切换速度缓慢的原因。 在 C 文件 main()被执行之前、整个 RAM 在汇编文件中被初始化为零。 移除 RAM 清除后、大约需要5ms 来开始 I/O 切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。