This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网模块(EMAC)是否具有全双工功能?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104808/tms320f28388d-does-the-ethernet-module-emac-have-full-duplex-capability

器件型号:TMS320F28388D

您好!
 

我已经阅读了《技术参考手册》、并在下图中展示了 TRM 的相关部分。 在这张图片中、我不清楚 TRM 将"全双工流量控制操作"作为以太网模块的一项功能时、它的确切含义。 因此、我有两个关于这项陈述的问题。

1-这是否意味着它支持全双工操作(正如我前面提到的)、可以 同时通过以太网执行"发送"和"接收"操作? 或者、它只是以"并发"的方式(而不是并行方式)模拟(或仿真)全双工操作的行为? (例如、通过管理和控制已发送和已接收数据包的流量)

2-此处的快速“流量控制操作”和“暂停数据包和优先流量控制”究竟意味着什么?


最棒的
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    它支持全双工操作。   Mac 配置寄存器中的 DM 位用于配置双工模式。  当该位置位时、MAC 模块将在全双工模式下工作 、在该模式下、MAC 模块可以同时发送和接收数据。  我们将详细了解具体实施方法、并返回给您。

    它支持 IEEE 802.3x 中规定的暂停数据包和初级流量控制  机制的目标是避免   出现网络拥塞时的数据包丢失

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    感谢你的答复。 当然。 我将等待您了解您提到的实施方案的详细信息。

    最棒的

    Alex