请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
我已经阅读了《技术参考手册》、并在下图中展示了 TRM 的相关部分。 在这张图片中、我不清楚 TRM 将"全双工流量控制操作"作为以太网模块的一项功能时、它的确切含义。 因此、我有两个关于这项陈述的问题。
1-这是否意味着它支持全双工操作(正如我前面提到的)、可以 同时通过以太网执行"发送"和"接收"操作? 或者、它只是以"并发"的方式(而不是并行方式)模拟(或仿真)全双工操作的行为? (例如、通过管理和控制已发送和已接收数据包的流量)
2-此处的快速“流量控制操作”和“暂停数据包和优先流量控制”究竟意味着什么?

最棒的
Alex