This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:具有编译错误的 C2000ware 示例

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104617/tms320f28379d-c2000ware-examples-with-compilation-errors

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

从 C200ware 4_01导入示例后、我无法编译 F28379D Launchpad 的代码。 这是我得到的错误:

subdir_rules.mk:16:目标'build-97286625'的配方失败
未找到器件:F2837xD
gmake:***[build-97286625]错误1
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

SysConfig 抱怨找不到电路板。 当我打开 SysConfig 时、不接受任何更改。 是否有培训材料的提示或链接?

我尝试过的所有示例(其中大约4个)都会发生这种情况

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

    您能否分享这些错误的一些屏幕截图?

    1.控制台错误的屏幕截图。

    SysConfig GUI 的屏幕截图

    3. SysConfig GUI 错误的屏幕截图。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysConfig 中的所有字段均不接受更改:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tms320f28379d-sysconfig-update

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很不错! 但是、(头部刮擦器)它仅适用于安装在 CCS 文件夹之外的版本1.12.1。 当我尝试使用 CCS 附带的版本1.12.0时、我会得到相同的错误。  

    谢谢!