请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
从 C200ware 4_01导入示例后、我无法编译 F28379D Launchpad 的代码。 这是我得到的错误:
subdir_rules.mk:16:目标'build-97286625'的配方失败
未找到器件:F2837xD
gmake:***[build-97286625]错误1
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
SysConfig 抱怨找不到电路板。 当我打开 SysConfig 时、不接受任何更改。 是否有培训材料的提示或链接?
我尝试过的所有示例(其中大约4个)都会发生这种情况
谢谢!