This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:加电问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123160/tidm-1000-power-up-problem

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049C

各位专家:

我们基于您的 TIDM-1000平台创建了20kW 定制 PFC 设计。我们使用的 controlCARD 为 TMDSCNCD280049C。 只要我们在连接到交流线路之前为控制板供电、一切都可以正常工作。 如果两者同时打开、则会出现无法清除的过流故障。 进一步的调查显示、如果我们在打开交流电压和 controlCARD 电压后稍后将3个线路电压连接到相应的 ADC、一切都很好。 有人对这种行为有解释吗? 到目前为止、我们发现的唯一解决方案是在开启后延迟3个电压测量标志。

感谢您的意见。

此致 Ingo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingo、

    [~ userid="513587" URL"/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1123160/TIDM-1000-power-up 问题"]只要我们在连接到交流线路之前为 controlboard 供电、一切都正常。 [/报价]

    当您说连接到交流线路时、您是指为交流输入加电还是仅指在没有交流输入的情况下进行连接?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    感谢您的快速回复、

    我们首先为 controlCARD 和所有其他测量电路连接12V 外部电源电压、经过短暂的延迟、在此过程中连接3个交流电压(230V)、效果非常完美。 如果存在3个交流电压或电源电压接通、则会出现故障(因此、我们使用总线电压提供的电压源)。 如果我们在延迟后将测量电压连接到放大器电路、我们还可以毫无问题地启动该单元、因此 ADC 仅在延迟时间内获得1、65V 的中点电压。 因此、我们认为软件需要安培的中点电压进行某种初始化、但我们找不到软件的这一部分。

     

    此致、

     

    INGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingo、

    我认为只要 ADC 输入不超过输入范围、您提到的顺序就不应影响。  我认为我们没有任何需要特定 ADC 输入的初始化方式。

    此致、

    陈