主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049C、
各位专家:
我们基于您的 TIDM-1000平台创建了20kW 定制 PFC 设计。我们使用的 controlCARD 为 TMDSCNCD280049C。 只要我们在连接到交流线路之前为控制板供电、一切都可以正常工作。 如果两者同时打开、则会出现无法清除的过流故障。 进一步的调查显示、如果我们在打开交流电压和 controlCARD 电压后稍后将3个线路电压连接到相应的 ADC、一切都很好。 有人对这种行为有解释吗? 到目前为止、我们发现的唯一解决方案是在开启后延迟3个电压测量标志。
感谢您的意见。
此致 Ingo