This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:I2C RTC EEPROM 查询

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124050/tms320f28379d-i2c-rtc-eeprom-query

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的支持团队:

我想将 MCP79412 -具有 SRAM 的 I2C 实时时钟/日历、具有 TMS320F28379D 的 EEPROM、用于 RTC 和 EEPROM。  

正如参考 C2000ware 示例  I2C_ex2_EEPROM 时所示、我在该代码中看到 SLAVE_ADDRESS 为0x50 (8位)、并且在结构中、I2CMG i2cMSGOut MSG_STATUS_SEND_WITHSTOP 为0x0010、 I2CMSG i2cMSGIn MSG_STATUS_SEND_NOSTOP 为0x0020、用于写入和读取位。

但是、 根据 MCP79412的数据表、它具有7位从器件地址、最后一位表示读取或写入位、因此完整地址变为8位(包括读取或写入位)。 但在 C2000ware 示例中、I2C_ex2_EEPROM 从地址本身为8位、读取/写入位为额外1位。

因此、请提供解决方案或建议我需要从 C2000ware 中引用哪个代码。

此致

Sachin Kumar Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    我建议您参考 C2000WARE 中利用 i2cLib_FIFO 文件的软件示例。 目录位置如下、请参见 ex4-ex6。 它们应该更易于使用。

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\i2c

    [引用 userid="519430" URL"~/support/microriers/C2000-microriers-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1124050/tms320f28379d-i2c-rtc-eeproc-query"]、但根据 MCP79412的数据表、它具有7位从地址和最后一位表示、可读取或写入8位完整地址(包括8位)。 但在 C2000ware 示例中、I2C_ex2_EEPROM 从地址本身为8位、读取/写入位为额外1位。[/quot]

    从器件地址将为7位、即将使用7位寻址模式。 R/W 位根据 C2000 I2C 模块是处于发送模式还是接收模式(I2CMDR 寄存器)进行置位。

    最棒的

    Kevin