This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:从应用程序跳转至引导 ROM 中的 SCI_Boot

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123993/tms320f28062f-jump-to-sci_boot-in-boot-rom-from-application

器件型号:TMS320F28062F
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我已成功使用 F28062上的 ROM 引导加载程序从 SCI 引导。 我看过介绍使用软件而不是引导 GPIO 直接跳转到 ROM 中 SCI_Boot 函数的方法的论坛主题、并想尝试一下。 但是、我找不到 SCI_Boot 函数的地址。 我在 controlSUITE 中找到了引导 ROM 源代码和输出文件、但没有可从中获取符号信息的映射文件。 我在哪里可以找到它?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够从 controlSUITE 引导 ROM 项目中的.out 文件加载符号、并在0x3FF698处找到 SCI_Boot。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

       没错。 但是、请注意、当您从应用程序调用 SCI 引导加载程序时、器件可能处于不同的状态。也就是说、器件状态(就 PLL 和 WD 设置而言)在复位后调用加载程序与从应用程序调用加载程序可能不同、 因为您的应用可能已更改 PLL 和 WD 设置。 考虑到这些差异后、SCI 加载程序应像以前一样工作。