请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28062F Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
我已成功使用 F28062上的 ROM 引导加载程序从 SCI 引导。 我看过介绍使用软件而不是引导 GPIO 直接跳转到 ROM 中 SCI_Boot 函数的方法的论坛主题、并想尝试一下。 但是、我找不到 SCI_Boot 函数的地址。 我在 controlSUITE 中找到了引导 ROM 源代码和输出文件、但没有可从中获取符号信息的映射文件。 我在哪里可以找到它?
谢谢、
本