This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375SPZPQ 微控制器上电顺序数据表与评估板 LAUNCHXL-F28379D 的对比

Guru**** 1715510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, LAUNCHXL-F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123391/tms320f28375s-tms320f28375spzpq-microcontroller-power-on-sequence-datasheet-vs-evaluation-board-launchxl-f28379d

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D

您好!

我在 TMS320F28375S 微控制器数据表中看到、必须同时打开和关闭 Vdddosc 和 Vdd。 此外、还会在数据表中查看此内容。

由于 Vdddddosc 是3.3V 片上晶体振荡器 X1和 X2、两个零引脚内部振荡器 INTOSC 和 Vdd 是 1.2V  数字逻辑电源引脚、我想 Vdio (3V3数字 I/O 电源引脚)和 Vdd (1.2V 数字逻辑电源引脚)应同时启动。

另一方面、在检查 EVAL 板 LAUNCHXL-F28379D 原理图后、我发现3V3 (VDDOSC、VDDA、VDDIO)是1V2 (VDD)电压轨(3V3 DC DC 降压至1V2)的源。

因此、我想知道我是否很好地理解了该数据表建议。

3V3和1V2导轨是否应同时启动? 是否应遵循 EVAL 板原理图?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

                   数据表指南始终优先。 LaunchPad 设计在成本、电路板空间、脚本兼容性(与以前的 LP)等之间实现了精细平衡。它是一个用于评估 MCU 的平台。 在高温下、不升高 VDD 和3.3V 电压会影响内部振荡器(INTOSCn)+、这也会影响内部振荡器(INTOSCn)+。 许多设计使用外部晶体、因为 INTOSC 精度可能不符合系统要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    非常感谢您的答复和澄清。

    数据表优先、我们将继续这样做、并在我们的设计中使 VDD 和3V3一起斜升。

    此致、