主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D
您好!
我在 TMS320F28375S 微控制器数据表中看到、必须同时打开和关闭 Vdddosc 和 Vdd。 此外、还会在数据表中查看此内容。
由于 Vdddddosc 是3.3V 片上晶体振荡器 X1和 X2、两个零引脚内部振荡器 INTOSC 和 Vdd 是 1.2V 数字逻辑电源引脚、我想 Vdio (3V3数字 I/O 电源引脚)和 Vdd (1.2V 数字逻辑电源引脚)应同时启动。
另一方面、在检查 EVAL 板 LAUNCHXL-F28379D 原理图后、我发现3V3 (VDDOSC、VDDA、VDDIO)是1V2 (VDD)电压轨(3V3 DC DC 降压至1V2)的源。
因此、我想知道我是否很好地理解了该数据表建议。
3V3和1V2导轨是否应同时启动? 是否应遵循 EVAL 板原理图?
此致、