请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
我知道、使用 PWM 信号为 SDFM 生成时钟是很常见的。 在我的应用中、我需要将所有 PWM 信号用于其他用途。 而且、我不关心 SDFM 与我的 PWM 频率同步。 那么、可以通过其他方式(即、不是 PWM 引脚)创建 SDFM 时钟、例如、使用计时器输出引脚甚至单独的振荡器芯片?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我知道、使用 PWM 信号为 SDFM 生成时钟是很常见的。 在我的应用中、我需要将所有 PWM 信号用于其他用途。 而且、我不关心 SDFM 与我的 PWM 频率同步。 那么、可以通过其他方式(即、不是 PWM 引脚)创建 SDFM 时钟、例如、使用计时器输出引脚甚至单独的振荡器芯片?
谢谢你。