This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SDFM 时钟源

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123645/tms320f28379d-sdfm-clock-source

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我知道、使用 PWM 信号为 SDFM 生成时钟是很常见的。 在我的应用中、我需要将所有 PWM 信号用于其他用途。 而且、我不关心 SDFM 与我的 PWM 频率同步。 那么、可以通过其他方式(即、不是 PWM 引脚)创建 SDFM 时钟、例如、使用计时器输出引脚甚至单独的振荡器芯片?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TI 专家将在明天就这个问题为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用单独的振荡器芯片为调制器和 SDFM 时钟引脚计时。