This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CPU2看门狗

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1121613/tms320f28388d-cpu2-watchdog

器件型号:TMS320F28388D

您好!
如果只在闪存中对 CPU1项目进行编程、则 CPU2看门狗会发生什么情况。 CPU2看门狗默认开启、应生成 CPU1 NMI 并进行复位。 对吧? 在我们的示例中、这将导致无限循环。

The NMI on the CPU1 lead into an endless loop.

static void Interrupt_nmiHandler(void)
{
    //
    // A non-maskable interrupt has occurred, indicating that a hardware error
    // has occurred in the system.  You can use SysCtl_getNMIFlagStatus() to
    // to read the NMIFLG register and determine what caused the NMI.
    //
    ESTOP0;
    for(;;)
    {
        ;
    }
}

这意味着您应该始终对 CPU1项目和处理看门狗的 CPU2项目进行编程。 对吧?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    默认情况下、CPU2看门狗处于禁用状态、因此不应导致任何复位。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    其中记录了默认情况下禁用 CPU2看门狗。 从 CPU2引导流程图(5-4)中、应启用它。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    你是对的。 根据引导流程、也在 CPU2上启用 WD。 我正在与我们的软件团队讨论此问题、并将在1-2天内回复您。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    在原始查询上-

    [~ userid="8038" URL"/support/microrims/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1121613/tms320f28388d-CPU2-watchd"]如果我只在闪存中对 CPU1项目进行编程、CPU2看门狗会发生什么情况。

    在此器件上、CPU2复位仅由 CPU1应用程序代码释放。 因此、如果您不想加载 CPU2闪存、则不要在复位后释放 CPU2。 在 CCS 中、CPU1 GEL 文件将释放 CPU2复位。 您可以编辑 CPU1 GEL 文件以删除该代码、也可以同时连接 CPU2、这将使 CPU2 WD 保持暂停状态。

    此致、

    Vivek Singh