This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:初始化问题

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1122087/launchxl-f28379d-problem-with-initialization

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:DRV8305

各位专家:  

你好。 我 代表客户发布此问题。

以下是客户查询的完整记录。

"我已经编写了一个 FOC 程序、通过使用一个 code composer 来控制 BLDC 电机。 它可以正常工作。 我想使用 Simulink 进行相同的电机控制。 我有一个28379d Launchpad 和一个 DVR3805EVM。 该程序可在 LaunchPad 上下载、但无法激活驱动程序。 我认为初始化有问题。 我已经为 code composer 使用了"drv8305.c"、但在 Simulink 中、我不知道如何执行该操作。"
感谢你的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请让客户联系 Mathworks 以获得 Simulink 的支持。 似乎他们可能知道如何解决这一问题

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、感谢您的快速响应。 我将指引客户联系 Marthworks、获取 Simulink 的支持。

    谢谢你。

    此致、  

    Marvin