请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:DRV8305
各位专家:
你好。 我 代表客户发布此问题。
以下是客户查询的完整记录。
"我已经编写了一个 FOC 程序、通过使用一个 code composer 来控制 BLDC 电机。 它可以正常工作。 我想使用 Simulink 进行相同的电机控制。 我有一个28379d Launchpad 和一个 DVR3805EVM。 该程序可在 LaunchPad 上下载、但无法激活驱动程序。 我认为初始化有问题。 我已经为 code composer 使用了"drv8305.c"、但在 Simulink 中、我不知道如何执行该操作。"
感谢你的帮助。
此致、
Marvin