您好!
在 USB 集线站上使用器件型号为 TI TMDSDIM100CON5PK 的100引脚 DIMM 连接器连接到控制卡、F28035和 F28069时、我们面临一些问题。
TI 提供的 BOM 中提到的连接器的器件型号为:
TI TMDSDIM100CON5PK
遗憾的是、该器件已经过时、因此我们在 TI 论坛上查找了其他文章、以找到替代解决方案、但这篇文章中建议的两种替代选项 TE Connectivity 5390213-1和 Molex 87630-1001已过时、不可用。
请帮助我们提供有关100引脚 DIMM 连接器的替代组件或解决方案。