This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDIM100CON5PK 不可用

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119211/tmdsdim100con5pk-unavailability

主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

您好!

在 USB 集线站上使用器件型号为 TI TMDSDIM100CON5PK 的100引脚 DIMM 连接器连接到控制卡、F28035和 F28069时、我们面临一些问题。

TI 提供的 BOM 中提到的连接器的器件型号为:

TI TMDSDIM100CON5PK

遗憾的是、该器件已经过时、因此我们在 TI 论坛上查找了其他文章、以找到替代解决方案、但这篇文章中建议的两种替代选项 TE Connectivity 5390213-1和 Molex 87630-1001已过时、不可用。

请帮助我们提供有关100引脚 DIMM 连接器的替代组件或解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们面临同样的挑战、这些 DIMM 连接器不再制造。 这就是我们在大约8年前迁移到 HSEC 连接器的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris

    感谢您的回答。

    您是否有用于替换  TMDSDIM100CON5PK 的 HSEC 连接器的任何特定制造器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用全卡、则有两段120和60个引脚(一些较小的封装器件只使用一个)

    如果您要设计自己的板以使用这些连接器、则此线程将会有用

    TMDSCNCD28379D:HSEC 卡边缘连接器上的引脚1。 ︎ 微控制器论坛- C2000微控制器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    非常感谢您的建议。

    我拥有的控制卡都是100针 DIMM。

    我浏览了上述 HSEC 连接器的数据表、但我对100引脚控制卡如何安装在120引脚连接器中感到困惑。

    此外、120引脚连接器的引脚分配也不同。  

    我尝试查找100引脚 HSEC 连接器、但我不确定它们如何用于控制卡、因为它们有插槽。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIMM 不能装入 HSEC。

    我说过、我们从使用基于 DIMM 的卡转向 HSEC、因为我们还发现 DIMM 将停产。

    它们不再制造、我们也没有电源。

    您可以看看如何改用 HSEC 并使用基于 HSEC 的 controlCARD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris、我想知道什么是 TMS320F28377S 的理想 MCU 替代产品? 因为它将会过时。

    谢谢。