This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 IPC 通信的问题

Guru**** 2865880 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118001/tms320f28388d-question-about-ipc-communication

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的团队:

我的客户想要将 例程(IPC_ex2_msgqueue_c28x1.c)的通信方法更改为中断方法。  他作了以下修改:

1、 添加了中断接收功能

//
//标志1的 IPC ISR
// C28x 内核使用标志0发送带有消息队列的数据
//
_interrupt void IPC_ISR1 ()  

int i;
//IPC_Message_t TxMsg、RxMsg;
bool status = false;

//
//从消息队列中读取消息
//
IPC_readMessageFromQueue (IPC_CPU1_L_CM_R、&messageQueue、IPC_ADDR_CORRECT_ENABLE、
&RxMsg、IPC_NONBLOCK_CALL);

if (RxMsg.command =IPC_CMD_READ_MEM)

状态= true;

//
//读取和比较数据
//
for (i=0;i<RxMsg.dataaw1;i++)

if ((*(uint32_t *) RxMsg.address + i)!= i)
状态= false;

//
//确认标志
//
IPC_ackFlagRtoL (IPC_CPU1_L_CM_R、IPC_FLAG1);

//
//确认 PIE 中断。
//
INTERRUPT_clearACKGROUP (INTERRUPT_ACK_Group1);

2、 启用 IPC 中断
//
IPC_registerInterrupt (IPC_CPU1_L_CM_R、IPC_INT1、IPC_ISR1);  

//
初始化消息队列
//
IPC_initMessageQueue (IPC_CPU1_L_CM_R、&messageQueue、IPC_INT1、IPC_INT1);

3、添加了用于测试的发送环路

while (1)  

DEVICE_DELAY_US (100000);
IPC_sendMessageToQueue (IPC_CPU1_L_CM_R、&messageQueue、IPC_ADDR_CORRECT_ENABLE、
&TxMsg、IPC_NONBLOCK_CALL);
DEVICE_DELAY_US (100000);

测试结果是 CPU1和 CM 之间的 IPC 通信不能中断。 问题是什么? 下面是完整的代码:

//
// Included Files
//
#include "driverlib.h"
#include "device.h"

//
// Defines
//
#define IPC_CMD_READ_MEM 0x1001
#define IPC_CMD_RESP 0x2001

#define TEST_PASS 0x5555
#define TEST_FAIL 0xAAAA


#pragma DATA_SECTION(readData, "MSGRAM_CPU_TO_CM")
uint32_t readData[10];

uint32_t pass;

IPC_MessageQueue_t messageQueue;
IPC_Message_t TxMsg, RxMsg;

//
// IPC ISR for Flag 1
// C28x core sends data with message queue using Flag 0
//
__interrupt void IPC_ISR1()          //增加了中断接收函数
{
int i;
//IPC_Message_t TxMsg, RxMsg;
bool status = false;

//
// Read the message from the message queue
//
IPC_readMessageFromQueue(IPC_CPU1_L_CM_R, &messageQueue, IPC_ADDR_CORRECTION_ENABLE,
&RxMsg, IPC_NONBLOCKING_CALL);

if(RxMsg.command == IPC_CMD_READ_MEM)
{
status = true;

//
// Read and compare data
//
for(i=0; i<RxMsg.dataw1; i++)
{
if((*(uint32_t *)RxMsg.address + i) != i)
status = false;
}
}

//
// Acknowledge the flag
//
IPC_ackFlagRtoL(IPC_CPU1_L_CM_R, IPC_FLAG1);

//
// Acknowledge the PIE interrupt.
//
Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);
}













//
// Main
//
void main(void)
{
int i;


//
// Initialize device clock and peripherals
//
Device_init();


// Boot CM core
//
#ifdef _FLASH
Device_bootCM(BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR0);
#else
Device_bootCM(BOOTMODE_BOOT_TO_S0RAM);
#endif

// Clear any IPC flags if set already
//
IPC_clearFlagLtoR(IPC_CPU1_L_CM_R, IPC_FLAG_ALL);

//
// Enable IPC interrupts
//
IPC_registerInterrupt(IPC_CPU1_L_CM_R, IPC_INT1, IPC_ISR1);              //注册了中断

//
// Initialize message queue
//
IPC_initMessageQueue(IPC_CPU1_L_CM_R, &messageQueue, IPC_INT1, IPC_INT1);    //初始化中断

//
// Synchronize both the cores
//


//
// Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
//
EINT;
ERTM;

IPC_sync(IPC_CPU1_L_CM_R, IPC_FLAG31);
//
// Fill in the data to be sent
//
for(i=0; i<10; i++)
{
readData[i] = i;
}

//
// Update the message
//
TxMsg.command = IPC_CMD_READ_MEM;
TxMsg.address = (uint32_t)readData;
TxMsg.dataw1 = 10; // Using dataw1 as data length
TxMsg.dataw2 = 1; // Message identifier




//
// End of example. Loop forever
//
while(1)            //增加了循环发送用于测试
{

DEVICE_DELAY_US(100000);
IPC_sendMessageToQueue(IPC_CPU1_L_CM_R, &messageQueue, IPC_ADDR_CORRECTION_ENABLE,
&TxMsg, IPC_NONBLOCKING_CALL);
DEVICE_DELAY_US(100000);

}
}

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    是否意味着说在 CM 侧未触发 IPC_ISR1中断? (或)  CPU1侧未触发 IPC_ISR1中断?  

    代码的 CPU1侧仅显示故事的一个侧? CM 发生什么事了?  

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj:

    客户反馈:CM4侧可以正常进入中断、CPU1侧不能进入中断、CM4使用例程:

    #include "cm.h"
    #include "ipc.h"
    
    //
    // Defines
    //
    #define IPC_CMD_READ_MEM 0x1001
    #define IPC_CMD_RESP 0x2001
    
    #define TEST_PASS 0x5555
    #define TEST_FAIL 0xAAAA
    
    IPC_MessageQueue_t messageQueue;
    
    
    //
    // IPC ISR for Flag 1
    // C28x core sends data with message queue using Flag 0
    //
    __interrupt void IPC_ISR1()
    {
    int i;
    IPC_Message_t TxMsg, RxMsg;
    bool status = false;
    
    //
    // Read the message from the message queue
    //
    IPC_readMessageFromQueue(IPC_CM_L_CPU1_R, &messageQueue, IPC_ADDR_CORRECTION_ENABLE,
    &RxMsg, IPC_NONBLOCKING_CALL);
    
    if(RxMsg.command == IPC_CMD_READ_MEM)
    {
    status = true;
    
    //
    // Read and compare data
    //
    for(i=0; i<RxMsg.dataw1; i++)
    {
    if((*(uint32_t *)RxMsg.address + i) != i)
    status = false;
    }
    }
    
    //
    // Send response message
    //
    TxMsg.command = IPC_CMD_RESP;
    TxMsg.address = 0; // Not used
    TxMsg.dataw1 = status ? TEST_PASS : TEST_FAIL;
    TxMsg.dataw2 = RxMsg.dataw2; // Use the message identifier from the received message
    
    IPC_sendMessageToQueue(IPC_CM_L_CPU1_R, &messageQueue, IPC_ADDR_CORRECTION_DISABLE,
    &TxMsg, IPC_NONBLOCKING_CALL);
    
    //
    // Acknowledge the flag
    //
    IPC_ackFlagRtoL(IPC_CM_L_CPU1_R, IPC_FLAG1);
    }
    
    //
    // Main
    //
    void main(void)
    {
    //
    // Initialize device clock and peripherals
    //
    CM_init();
    
    //
    // Clear any IPC flags if set already
    //
    IPC_clearFlagLtoR(IPC_CM_L_CPU1_R, IPC_FLAG_ALL);
    
    //
    // Enable IPC interrupts
    //
    IPC_registerInterrupt(IPC_CM_L_CPU1_R, IPC_INT1, IPC_ISR1);
    
    //
    // Initialize message queue
    //
    IPC_initMessageQueue(IPC_CM_L_CPU1_R, &messageQueue, IPC_INT1, IPC_INT1);
    
    //
    // Synchronize both the cores.
    //
    IPC_sync(IPC_CM_L_CPU1_R, IPC_FLAG31);
    
    //
    // Loop forever. Wait for IPC interrupt
    //
    while(1);
    }

    此致、

    绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    我将尝试从我的一方重现此问题。 请在3-4个工作日内回复。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼诺伊:

    感谢您的帮助、并等待您的回复。

    绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    我今天就开始讨论这个问题。 我遇到了编译问题并努力解决它。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼诺伊:

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓、

    我已开始处理该项目。 我会随时向您发布。

    我希望在明天作出回应。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj:

    此问题是否有任何更新?

    此致、

    绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经能够让 CM 使用 IPC1中断 CPU1、但尚未成功让 CM 向 CPU1成功发送消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    我已附加了 C2000Ware msgqueue 示例代码的修改版本、其中 CPU1通过信息(数据通过1到10)传递给 CM 和 CM 通过信息(数据通过11到20)、并使用中断方法。 CPU1和 CM 均使用 IPC1中断来中断 eachother。

    e2e.ti.com/.../ipc_5F00_ex2_5F00_msgqueue_5F00_cm_5F00_modified.c

    e2e.ti.com/.../ipc_5F00_ex2_5F00_msgqueue_5F00_c28x1_5F00_modified.c

    此致、

    曼诺伊