This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 50MHz FSI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119311/fsi-at-50mhz

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388DC2000WARE

我的客户使用两个 F28388D 板 与 DMA 进行 FSI 通信。

通信通常在25MHz 时钟下工作、但 CLK 和数据信号在50MHz 时断开。

CLK = 50MHz

at 50MHz

CLK = 25MHz

at 25MHz

两个电路板都连接到相同的3.3V 和 GND、

主器件的 TX 通过缓冲器连接到从器件的 RX、而主器件的 RX 在没有缓冲器的情况下直接连接到 TX。

信号线上有一个0欧姆电阻器。

缓冲器为 NC7WZ125 (OnSemi)、 具有如下传播延迟。

增加时钟时是否有任何注意事项?

请告诉我要检查的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoon、

    您使用什么软件示例进行测试、在 CCS 中测试时是否看到报告错误? 由于信号分析器采样带宽的原因、在50MHz 时钟信号可能会显示间隙。 您能否验证分析仪的采样速度或改用示波器?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    分析仪的采样速度为100m/s、他在 CCS 中看到了错误。

    当主器件接收数据时、会发生 CRC 错误。

    故障率约为25%。  

    他用了几个例子。

    dma_ex1_gsram_transfer

    FSI_ex16_DAISY_握手

    FSI_ex16_DAISY_握手 节点

    fsi_ex3_loopback_dmacontrol

    multi_axis lead_ctrl_f2838x_cpU1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoon、

    [~引语 userid="445856" url="支持/微控制器/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1119311/FSI-at-50MHz/4149671#4149671"]

    分析仪的采样速度为100m/s、他在 CCS 中看到了错误。

    当主器件接收数据时、会发生 CRC 错误。

    [/报价]

    好的、听起来它必须是信号完整性或硬件问题。 请记住、这些是50MHz 信号、频率相当高。

    您能否进一步解释正在使用的硬件和连接? 是否以某种方式使用两个 TMDSCNCD28388D 板并将其连接在一起? 如果是、它们是使用电路板上的 J2连接器还是从集线站进行连接?

    请注意、如果专门使用 J2连接器、则应移除一些电阻器。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    我的客户不使用  TMDSCNCD28388D 板。 他使用自己的定制板。

    捕获的图像具有0欧姆电阻器。 根据您的看法、我是否应该删除此内容?

    我客户的电路也有一个0欧姆电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoon、

    [引用 userid="445856" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1119311/FSI-at-50MHz/4149671#4149671"]分析仪的采样速度为100m/s、他在 CCS 中看到错误。

    最好使用带宽更高的示波器进行测量。 对于50MHz FSI 时钟、该频率仅为奈奎斯特频率。

    好的、明白。 此问题可能与硬件相关、因此他们应进一步分析其电路板上的 FSI 信号。 下面需要考虑的一些事项:

    • 信号上可能存在干扰/噪声
    • 信号的长度可能太长、也可能存在残桩
    • 时钟和数据信号之间可能引入过多的偏差
    [引用 userid="445856" URL"~μ C/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1119311/FSI-at-50MHz/4150973#4150973"]

    捕获的图像具有0欧姆电阻器。 根据您的看法、我是否应该删除此内容?

    我客户的电路也有一个0欧姆电阻器。

    [/报价]

    不一定。 这些电阻器与 TMDSCNCD28388D 上的 FSI 信号相关、但我不知道它们在客户电路板上的作用是什么。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的客户在  C2000Ware 中尝试了 FSI 示例(FSI_ex16_DAISY_握手_lead 和 FSI_ex16_DAISY_握手 节点)。

    这些示例在25MHz 下工作、但在50MHz 下工作。

    我认为这是一个硬件问题。

    您能否查看原理图和 PCB 布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoon、

    当然、我可以在其硬件设计中快速查看其 FSI 信号。 您更愿意直接将其发送给我吗?

    最棒的

    Kevin