This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:同时使用28379DPTPT 和 FT232HQ --GPIO 42/43不存在#39;t

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119180/tms320f28379d-use-28379dptpt-and-ft2322hq-together---gpio-42-43-doesn-t-exist

器件型号:TMS320F28379D

各位专家:  

你好。 请在下面帮助客户查询。

请查看查询的全文。

"我最近正在进行28379D 定制设计。

我获得了 TI Launchpad 28379D 的参考设计。 在此参考设计中、FT2232通过数字隔离器连接到28379D GPIO42/43。

但是、我发现28379DPTPT 封装没有引脚排列、因此该连接似乎不可用。  

我发现28379PTPT 封装中的 GPIO 28/29引脚排列、也可定义为 SCIRXDA/SCITXDA。 我能否将 FT2232连接到 GPIO28/29而不是 GPIO42/43? 或者、我可以不使用这两个引脚吗?"

非常感谢您的帮助。

谢谢你。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅客户提供的其他信息。

    "就在今天、我重新检查了 GPIO、并在 PTP 封装中找到了 GPIO42/43。 因此、其结论是 FT2232也与28379DPTP 封装兼容。 既然我们找到了 GPIO42/43、就不需要 GPIO 28/29。 很抱歉这个部件。 :(

    那么、这里留下了我唯一的问题:这个 SCIRX/TX 在 FT2232中的用途是什么? 根据我之前的经验、我从未配置28379的 SCI 端口。 但它仍然可以很好地工作。"

    谢谢你。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    很高兴听到客户能够解决他们的问题。 对于 SCIRX/TX 连接、这些连接旨在允许在您希望在调试会话中在控制台上显示信息等操作的情况下、在调试器和器件之间进行串行通信。 如果不需要串行通信、则无需连接 SCI 引脚。  

    此致、

    Peter