各位专家:
你好。 请在下面帮助客户查询。
请查看查询的全文。
"我最近正在进行28379D 定制设计。
我获得了 TI Launchpad 28379D 的参考设计。 在此参考设计中、FT2232通过数字隔离器连接到28379D GPIO42/43。

但是、我发现28379DPTPT 封装没有引脚排列、因此该连接似乎不可用。
我发现28379PTPT 封装中的 GPIO 28/29引脚排列、也可定义为 SCIRXDA/SCITXDA。 我能否将 FT2232连接到 GPIO28/29而不是 GPIO42/43? 或者、我可以不使用这两个引脚吗?"
非常感谢您的帮助。
谢谢你。
此致、
Marvin